This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:从 TI WEBENCH 创建的 PWPR 电路无法正常工作。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109345/lm5175-pwpr-circuit-created-from-ti-webench-is-not-working

器件型号:LM5175

您好!  

我使用 TI WEBENCH 仿真软件来创建符合我要求的电路。 WEBENCH 生成电路的仿真结果、但当我构建电路时、它没有仿真中的正确输出、输入电压为24.5V、只输出3V 左右的低电压。 此电路假设具有25.2V 输出、最大电流为8A

在这里、我将链接附加到 WEBENCH 设计。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=A1017362A685027F

如果需要任何其他信息、请告诉我。欢迎提供任何帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法德利岛、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否使用示波器和探头以下信号进行一些测量:

    (请尽量缩短探针的接地回路、以避免拾取噪声

    时间刻度应包括一些(4-8)开关周期。)

    -输入电压

    -输出电压

    - SW1和 SW2节点

    - SS (请检查此信号在启动期间是否仅斜升一次或是否持续触发)

    测量期间的负载是多少?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为24.6V、没有负载、输出开路。

    SS 信号在开始时似乎不会增加。

    输入电压

    输出电压

    SW1

    SW2

    SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法德利岛、

    由于软启动未斜升、您可以首先检查 LM5175上的 UVLO/EN 信号是否高于使能 阈值1.29V。

    如果是这种情况、请检查 HO1信号。

    如果 HO1变为高电平、FET 应打开并将 SW 拉至 VIN -这种情况似乎不会发生。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    UVLO/EN 的值为3.16V

    我是否可以知道 H01信号是哪个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法德利岛、

    很抱歉、您的姓名不清楚。 我指的是 HDRV1引脚。

    使能信号看起来正常。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    下面是来自 HDRV1和 HDRV2的信号。

    来自 HDRV1的信号具有很高的噪声、类似于 SW1和 SW2信号。峰值为 176MmV。

    LDRV1信号干净、峰值平均为2.92V。

    我还附上了 PCB 的图片。

    HDRV1

    LDRV1

    顶层

    底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法德利岛、

    您是否为示波器探头使用了非常小的接地回路-最好使用尖端和桶形方法进行测量。

    请参见此处的和示例:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    您的示波器图中有一些奇怪的东西:(除了高噪声之外、我认为在使用尖头和桶形进行探测时、高噪声会更好)

    LDRV1:仅上升2.5V -但应上升至 Vcc 电平、应为7.35V)

     您能检查一下 Vcc 电压电平吗? -如果电压未达到7.35V、请检查高负载的可能根本原因。

    HDRV1:仅上升至~ 200mV -这不足以打开高侧 FET

    - BOOT1需要至少充电至 Vcc 电平-稍后运行时甚至更高

    您的布局还具有 多个可进行优化的点。 有关详细信息、请参阅数据表第11章、例如

    在 SW2上、您将整个电流通过一根非常细的导线

    - Rsense 没有开尔文连接

    - PCB 下部的 Vin 去耦电容器似乎有一个很大的回路、返回到电路板的 GND 连接

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法德利岛、

    在过去11天内、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题已解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、
     Stefan