您好!
我们在设计中使用的是 BQ25101、我们注意 到、对于某些器件、尽管断开了器件的充电连接、但充电 LED 仍然亮起。 表示 nCHG 在不再充电时保持低电平。 下面是我们的电池充电原理图。 如果您对这种情况的发生有任何想法、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jackson、
感谢您的观看、我们正在订购经过修订的 PCB、因为我们相信 PCB 是问题的罪魁祸首。 我将在收到新的 PCB 时向您进行更新。
另一个注意事项是、对于一切正常的器件、我们注意到在充电时 IC 升温约130ºF μ s、这是否正常? 我们正在使用5V 器件以最大电流(250mA)为器件充电、因此耗散的功率量会导致 IC 发热、这是有道理的、但我们只需确认这是典型值。
-Ricardo