This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:当不再充电时、nCHG 保持低电平

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108039/bq25101-nchg-stays-low-when-no-longer-being-charged

器件型号:BQ25101

您好!

我们在设计中使用的是 BQ25101、我们注意 到、对于某些器件、尽管断开了器件的充电连接、但充电 LED 仍然亮起。 表示 nCHG 在不再充电时保持低电平。 下面是我们的电池充电原理图。 如果您对这种情况的发生有任何想法、请告诉我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在断开器件之前、您的电池是否达到终端电流? 如果满足以下任一条件、我将期望 LED 关闭:

    1:器件进入睡眠模式

    2.发生 OVP 故障

    3、达到终止电流

    如果您没有触发上述任何情况、这可能是 LED 保持亮起的原因。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、尽管 VIN = 0、LED 仍有可能保持点亮? 什么可能导致此问题不一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到您没有连接到 TS。 这可能会导致温度故障、也可能导致此 LED 行为。 如果您不想使用 TS 功能、请在 TS 和 GND 之间放置一个10k 电阻器。 尝试这样做、让我知道您的结果。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 但是、通过使 TS 引脚悬空、IC 是否应该进入 TTDM 模式? 这是否仍会导致温度故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个公平的问题。 TTDM 不应允许这是与温度故障相关的问题。 我今天将进入实验室测试这一点。

    我认为另一个可能的原因是 TTDM 功能。 当处于 TTDM 时、CHG 引脚将保持低电平(LED 亮起)、直到达到终止阈值。 如果断开 IN 连接、电池将不再充电、因此电池将无限期保持该状态。

    我将在今天结束时告诉大家我能找到的东西。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jackson、以下是我们已完成的一些故障排除:

    • 充电至满- ️ LED 仍保持亮起、即使器件充电了几小时
    • 断开电池并连接 USB: 即使未连接电池、️ LED 也会亮起。
    • 断开电池和 USB:关闭。 但是、我们立即重新连接电池、然后重新打开。

    希望这对您的测试有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    在执行一些额外的探测之后、我们发现即使在未连接电池的情况下 nCHG 也会被拉至低电平。 这可能表示我们的端部存在焊接故障、并且 nCHG 和 VSS 可能短路

    -Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我在实验中的 EVM 上测试了这种行为、但无法看到这种行为。 我想现在的问题是、对于表现这种行为的器件、这是与 PCB 相关还是与 IC 相关。

    您能否与我分享您的 PCB 布局以及从工作单元到非工作单元进行 IC 交换、以确定问题原因是 IC 还是 PCB? PCB 可能会出现不必要的短路或其他缺陷、从而导致此行为。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您的观看、我们正在订购经过修订的 PCB、因为我们相信 PCB 是问题的罪魁祸首。 我将在收到新的 PCB 时向您进行更新。

    另一个注意事项是、对于一切正常的器件、我们注意到在充电时 IC 升温约130ºF μ s、这是否正常? 我们正在使用5V 器件以最大电流(250mA)为器件充电、因此耗散的功率量会导致 IC 发热、这是有道理的、但我们只需确认这是典型值。

    -Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    当在其最大电流设置下使用器件时、我不会惊讶地看到裸片温度升高到该温度。 这刚好接近热调节阈值、在该阈值下、器件会将计时器时钟减半并降低充电电流以防止其超过该温度。 如果温度上升至大约150C、器件将触发 TSHUT 并完全停止充电、直到 TSHUT 故障恢复。

    但是、当新 PCB 出现时、我建议执行相同的热测试、以确保行为一致。

    谢谢、

    杰克逊