This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:TPS1H100-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111127/tps1h000-q1-tps1h100-q1

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS274160

 想知道 TPS1H100和 TPS274160 IC 是否符合 DC-14电气技术规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    汽车器件符合 AECQ100标准、而工业器件不符合 AECQ100标准。 您是否在寻找汽车或工业开关? 您能否分享有关 DC-14规格的更多详细信息?

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道  TPS1H100和 TPS274160 IC 是否符合 DC-14电气技术规格

    标准 IEC 60947-5-1

    如果部件 TPS1H100和 TPS274160未针对 DC-14进行测试,则没关系,我们只想知道开关是否可以根据标准 IEC 60947-5-1在理论上处理该规格。 此外、还想知道如果负载尝试从 TPS1H100和 TPS274160器件汲取20A 电流、则会发生什么情况、电流限制电路和保护不应被破坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道  TPS1H100和 TPS274160 IC 是否符合 DC-14电气技术规格

    标准 IEC 60947-5-1

    如果部件 TPS1H100和 TPS274160未针对 DC-14进行测试,则没关系,我们只想知道开关是否可以根据标准 IEC 60947-5-1在理论上处理该规格。 此外、还想知道如果负载尝试从 TPS1H100和 TPS274160器件汲取20A 电流、则会发生什么情况、电流限制电路和保护不应被破坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    这看起来是重复的帖子。 我的同事 Yichi 已经在这里回答了您: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111129/tps274160-tps274160/4125910#4125910 

    谢谢、

    Shreyas