This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:逆变器电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113027/lm2576-inverter-circuit

器件型号:LM2576

您好!

我们目前正在研究用作逆变器的 LM2576D2T-ADJ。 您会发现我们的原理图已加入我们的消息。

该电路与数据表中显示的电路类似、封装有所不同(它应该是12V 固定电压、我们使用的是 ADJ)。 我们的主要目的是生成-8V 和+12V 输入。

因此、电源上存在过流。 如果我们修改电阻器值、最接近的结果是-1.75V。 当我们尝试使用-8V 电压时、电源始终存在过流限制。 我们将电源限制配置为各种值。 结果是完全一样的。

您是否有任何线索使用此组件获得-8V 电压?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在评估期间、您是否使用输出上的负载进行测试? 如果是、您能估计该负载可能会有什么?

    此外、您能否澄清一下" 电源过流限制"的含义? 您描述的是 LM2576、还是输入电源? 如果您之前使用过电感器电流、您是否测量过电感器电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们在输出端有一个负载。介于50和150mA 之间。
    当我使用术语"过流限制"时、它位于输入电源上。 我们可以配置允许的最大电流。即使在500mA 和5A 之间配置、电源也会关闭并保护输出。 电感器电流的更多信息、我们尚未对其进行测量。 我可能会尝试将其提供给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    直流/直流转换器应通过其电流限制来保护自身、因此我将增大电流限制、以查看器件是否实际开启、并假设它们不是 PCB 的重大组装问题...