Other Parts Discussed in Thread: LM2576
您好!
我们目前正在研究用作逆变器的 LM2576D2T-ADJ。 您会发现我们的原理图已加入我们的消息。
该电路与数据表中显示的电路类似、封装有所不同(它应该是12V 固定电压、我们使用的是 ADJ)。 我们的主要目的是生成-8V 和+12V 输入。

因此、电源上存在过流。 如果我们修改电阻器值、最接近的结果是-1.75V。 当我们尝试使用-8V 电压时、电源始终存在过流限制。 我们将电源限制配置为各种值。 结果是完全一样的。
您是否有任何线索使用此组件获得-8V 电压?
感谢你的帮助。