This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:在 TPS1663仿真期间观察到的意外行为

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111951/tps1663-unintended-behavior-observed-during-simulation-of-tps1663

器件型号:TPS1663

您好!

我尝试在 LTSpice 中模拟 TPS1663的基本运行特性、我在仿真过程中观察到一些意外行为。

以下是测试场景…

测试案例1:

电流限制为2A

负载电流为1A (电阻负载)。

观察结果:输出负载小于过流限制设置(2A)、因此输出电压与输入相同、并且不存在预期行为的故障。 但 PGOOD 信号保持低电平、而正常运行时应为高电平有效。

 

测试案例2:

电流限制设置为2A。

负载电流为4A (电阻负载)

观察结果:输出负载大于过流限制设置(2A)、在0.2Sec 时输出电流从跳闸限制(2A)变为零、但它在0.9秒时恢复到跳闸限制、并且是连续的。 当跳闸发生时、输出电压会上升到12V 并变为零、然后再次恢复到12V。 MODE 引脚设置为锁存操作、但观察到输出已恢复。 此外、无论跳闸与否、故障始终置为有效。

您能否主要了解一下 PGOOD 和 FAULT 引脚的意外行为。

 连接了用于仿真的 SPICE 模型。

 

此致

Hari K

e2e.ti.com/.../tps1663_5F00_trans.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    欢迎使用 E2E!

    您似乎错过 了 PGOOD 引脚上的上拉电阻器。 请参阅原理图 https://www.ti.com/lit/ug/slvubi9a/slvubi9a.pdf 并尝试。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已经通过向 PGOOD 添加一个上拉电阻器来尝试仿真、但该 模型的行为没有发生任何变化。 在过流瞬间内、它被跳变至零安培、但在0.9秒后恢复至设定电流限值、即使此模式为锁存运行模式而保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享仿真中的 Vin、Vout、输入电流、PGOOD 波形。

    谢谢、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    原理图排列:

    测试条件:  

    输出电流:短路

    电流限制;2A (ILIM=9K)

    FAULT 引脚上拉至3.3V、  

    PGOOD 上拉至5V

    电子保险丝正在检测过流和跳闸情况、但经过一段时间(1.sec)后、电流恢复到2A、即使选择了锁存模式

    此致、

    哈里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我认为我们最近发现并纠正了该模型中的一个错误。 请尝试使用随附的文件。

    e2e.ti.com/.../TPS16630_5F00_unencrypted.zip

    此致、

    Rakesh