This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:具有较高输出电压范围的仿真

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104462/lm5123-q1-simulation-with-upper-output-voltage-range

器件型号:LM5123-Q1

尊敬的论坛:

我正在使用 LM5123-Q1设计升压转换器。 输入电压范围为10V 至26V。 输出电压必须为28V、输出电流范围为0至3.3A (最大92W)。 在 Webench 的帮助下、我创建了随附的原理图。 我想对该设计进行仿真、以确认环路稳定性并检查电容器的纹波电流额定值和电感器的电流额定值。 Webench 指出、此设计不提供仿真。 因此、我下载了 PSpice (均值)模型、但这似乎仅支持较低的输出电压范围。

是否有办法将模型更改为较高的输出电压范围? 或者、我是否应该使用其他模型?

感谢你的帮助。

此致、

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    该部分的专家目前在假日不在办公室,因此,请预计会延迟答复。 如果可能、您能否附加仿真原理图、以便我们了解是否存在权变措施?  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    很抱歉耽误你的时间。 网站上的当前模型目前不支持较高的输出电压范围、但我们应在未来几天内更新该模型。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。 是否有模型更新的预计日期?

    此致、

    Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    感谢您使用 E2E 论坛、我们将尽快向您返回此模型的估计更新日期。  

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard 很好地联系了我、并帮助我进行了仿真、现在这个问题已经解决了。 感谢你的帮助。

    此致、

    Gavin。