This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40-Q1:引脚连接和 PSpice 结果

Guru**** 2503505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112671/ucc28c40-q1-pin-connection-and-pspice-result

器件型号:UCC28C40-Q1

你(们)好

我是来自 TIK 汽车 FAE NCG 的 Zena Lee。

我在处理客户的请求和了解数据表时遇到了一些挑战。

器件是 UCC28C40-Q1。

  • 客户要求不使用内部 控制器、而是使用外部控制器。 它们考虑将 FB 引脚接地、但由于误差放大器的同相侧在内部连接了2.5V、因此无法处理 COMP 引脚。

下面是有关 UCC28C40-Q1数据表和 PSpice 的个人问题。  

  •  对于逻辑门、它如何与该4输入配合使用?

    当来自振荡器的信号进入或与通过 T LATCH 的同一信号门控时、占空比是否可能小于50?

  • 器件启动时、V_CS 交替显示 SAW 波形、0V 直至12ms 稳定。 此时、V_COMP 和 V_FB 之间的差值会减小(随着 V_COMP 的减小)。 0V、但 V_DD 电源仍然稳定。 这来自 PSpice、我使用了启动参考电路。 在什么工作流程中会发生这种情况?  
  • 对于 V_COMP、为什么输出方波持续6ms 至12ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zena、

    COMP 和 FB 引脚可按所示进行配置、因此可在次级侧使用外部误差信号放大器。

    这是一个或逻辑门、VRE 用于逻辑电源、(注意)表示不使用、其他两个是 T 触发器的输入。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    但对于客户的解决方案、我想问更多。  

    首先、FB 引脚是否连接到 GND? 如果是、当内部2.5V 进入运算放大器正电源时、误差放大器输出会发生什么情况?

    我想问有关或门的问题。 我不理解您说"其他两个是 T 触发器的输入"。 3以下输入中的其他2个输入是什么?

    此外、您对其他两个 PSpice 相关问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zena、

    是的、由于 REF 在引脚上不可用、因此误差放大器无法配置为电压跟随器。

    但我们仍然可以使用以下电路来使用外部放大器 、因为 COMP 引脚的源电流限制为1mA。

    Sync 信号将对 VCT 放电、它决定振荡器频率。 最后一个是 T filiflop 的反相输出。  

    我不熟悉 PSpice 模块。

    此致、

    Teng