This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080:设计帮助

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110491/tps61080-design-help

器件型号:TPS61080
主题中讨论的其他器件: TPS61081TPS54531

大家好、

客户使用 TPS61080DRCR 器件创建了一个能够在6V 至9V 范围内工作的设计、但客户在调整后完全没有变化的情况下测量10+V 至11+V 的输出电压。

他们已经检查了电阻值和连接的连续性、所有检查都正确。  

根据 TPS61080、TPS61081数据表第10.1.1节中的公式(4);R2 = 49.9K Ω、然后 R1 = 193,712.6ohm、用于6V 输出;R1 = 315,519ohm、用于9V 输出。

您能否帮助检查电路的问题是什么? 随附原理图和布局。

e2e.ti.com/.../3603.design.zip

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您的联系。

    您能否提供输入电压范围和输出电流范围?

     当 Vout 为10+V 时、客户是否具有 Vin、Vout、SW 和 Il 的波形?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢你的帮助。  输入电压为5V、输出电流范围为100mA 至200mA。 客户无法捕获波形。  

    是否可以在没有波形的情况下对此进行故障排除?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    从原理图中可以看到、正向电容器 C11可能太大、您可以让客户尝试33pF 是否正常。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    一旦客户对结果作出响应、我将会再联系您。  

    客户曾经使用过 TPS54531、根据客户的说法、"对比一下这些设计、我对连接到反馈引脚的100欧姆电阻器的使用提出了疑问。 它不是电流感应电阻器。 我刚刚尝试将其短接、并且在输出上产生了同样的不良结果。"

    您对此有什么意见吗?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、  

    客户设法生成波形捕获。  

    您在示波器图像中看到的内容:在通道4 (绿色)上触发、所有通道交流1Mohm 耦合、通道1 (黄色)为5V 输入噪声100mV/div、通道2 (红色)为11.54V 输出噪声200mV/div、通道3 (蓝色)为 Il 200mV/div、通道4 (绿色)为 SW 10V/div。

    客户还没有找到电容器的替代产品。

     我希望图像对您有所帮助

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    FB 引脚上添加了100欧姆电阻器、以通过前馈电容器降低从 Vout 到 FB 引脚的噪声。 如果没有电阻器、稳压器可能会在高输出电流时振荡。

    SW 振荡很奇怪、但 Vin 和 Vout 相对稳定。 在正常运行中、SW 应类似于下面的脉冲波。

    您能否让客户进行启动实验并获取 Vin、Vout、SW 和 Il 的直流值? 它将有助于分析。

    如果33pF 不可用、客户也可以尝试22pF。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用22pF 电容器、结果相同。  我录制了四个信号的范围的照片、并将其放入服务支持中。  我在这里受到了一些压力、因为负责看不到它工作的人立即要求我放弃这个设计、并使用其他方法来做另一件事。 但当我要求花时间和金钱来制造新设计时、我会看到一个空白的脸...所以我想让它发挥作用。  我之前在几个成功的设计中使用过 TPS54531、这些设计在首次开启时效果非常好。  同样、按照数据表、我也不知道为什么它不起作用。 很明显、我需要一个答案、很快就解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您能否 进行启动实验并在无负载的情况下捕获 Vin、Vout、SW 和 Il 的直流值? 在上面的波形中、 为什么 CH3-Il 是 mV 而不是 mA?  您是否使用电流探头捕获了电感器电流信号?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天可能能够尝试启动。  如何在两个微型表面贴装组件之间的蚀刻周围获取电流探头?  我们拥有的所有示波器电流探头都是电感式探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天可能能够尝试启动。  如何在两个微型表面贴装组件之间的蚀刻周围获取电流探头?  我们拥有的所有示波器电流探头都是电感式探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您可以竖直电感器、并在引脚1 (L)的焊盘和电感器的焊盘之间添加一根导线、如下所示。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时、追踪此问题不值得。  我将正式记录、该组件不能按数据表中所述工作、也不能使用。  我将搜索另一个可以正常工作的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回复。

    如果您需要更多帮助、请随时在 E2E 上发布新主题。

    此致、

    布莱斯