This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121-Q1:将不会开始开关

Guru**** 2551080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105318/lm5121-q1-will-not-start-switching

器件型号:LM5121-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5121

你(们)好。

我使用 LM5121 (从~30-42V 电池输入电压升高)实现了55V 5A 升压转换器设计。

但是、该设计不会开始开关-我只会在输出端获得输入电压。 这表明断开 MOSFET 正常工作、我可以看到栅极确实具有比 V IN 高~ 10V 的电压。

同样、输出端的自举电容器的预期电压比 V IN 高~ 10V。

当我探测软启动引脚时、可以看到转换器开始导通、因为电容器上的电压开始上升。 但是、在一定程度上、通过斜坡、它会重置回零伏。 因此、我在软启动引脚上看到一个三角波。

我已经尝试过几个不同的软启动电容值、以及重新启动电容值(包括将复位接地)、但稳压器将不会开始开关。

有什么想法可以解决什么问题?

谢谢!

e2e.ti.com/.../55V5A_5F00_Supply_5F00_LM5121_2D00_55V5A_5F00_LM5121.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    感谢您使用 E2E 论坛、您能给我提供完整的设计规格、Vin Typical 和 FSW 吗? 我猜您的最小和最大输入电压是32和42V、对吗?

    谢谢、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harron

    规格如下所示

    Vin (max)= 42V

    VIN (最小值)= 30V

    VIN (标称值)= 36V

    F_SW = 500kHz

    请注意、我在32V 的输入电压下进行了测试(是的、UVLO 电压足够高、可用于器件)

    此致、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    我可以看到、您的电感器的额定电流为10A、它能承受的最大电流是多少、电感器的额定饱和电流是多少? 根据您的设计、峰值电感器电流可能会高达15A、因此我认为如果您的电感器未针对该电流值进行额定值、则可能存在过流问题、您是否可以在启动期间获得 DG 波形、 以及 RES 和 COMP 引脚波形。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harron、

    很抱歉、我没有在原理图中指定它、但电感器是 PA5433.153NLT、其额定电流为13.0 A、 饱和电流为18.0A。到目前为止、我刚刚在没有负载的情况下测试了该设计、因此我不会预计电感器的饱和会成为问题。

    波形:

    DG (黄色)和 VIN (粉色)

    电阻(黄色)输入电压(粉色)

    COMP (黄色) VIN (粉色)

    COMP (放大)

    软启动(黄色) VIN (粉色)

    软启动(放大后)

    感谢您的帮助、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    还可以分享 UVLO 引脚波形吗?

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harron

    很抱歉耽误你的时间、

    这是启动时的 UVLO 波形

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    感谢您发送波形。
    Haroon 目前在本周结束前已不上班。
    他一回到办公室就会回到这个话题。

    如果您有任何紧急问题、请告诉我、我也会查看我是否可以提供帮助。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    很抱歉、我离开时的延迟、关于您的波形、UVLO 波形是紫色波形还是黄色波形? 我假设它是黄色的、是这样吗?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    否、黄色波形是输入电压(~32V)、UVLO 是粉色波形(~1.9V)、远高于~1.2V 阈值。

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    实际上、根据您的原理图、UVLO 阈值为21.6V 而不是1.2V、UVLO 引脚上的分压器决定器件的导通电压、 您可以在数据表第7.3节中看到这一点。您的 UVLO 引脚电压似乎低于阈值、因此您的器件尚未启动。 我认为连接到 UVLO 引脚的 FET 的 EN_IN 引脚会导致问题。 您能否将 FET 转换为高欧姆电阻并查看您的问题是否得到解决?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harron

    当我说1.2V 阈值时、我指的是 LM5121 IC 的内部 UVLO 阈值、如数据表中所示。

    我为电路提供32V 电压、从而在 UVLO 引脚上产生~1.9V 电压。 由于 UVLO 上的电压高于1.2V、我认为启动序列应该开始、并且稳压器应该开始运行。

    FET (Q1)和相关电阻器(R3和 R4)未组装、因此对电路运行没有影响。 同样、D1、R1和 R2未组装。

    谢谢、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    是的、我理解、但您的 UVLO 阈值由您的电阻器设置、因此它们不会产生无效、如图中的此处所示:

    您的设计的阈值为21.6V、因此在 UVLO 引脚电压未达到21.6V 之前、器件将不会开始开关。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我想对于输入电压阈值(V_IN (STARTUP)= 21.6V)和内部电压阈值(UVLO 阈值、1.2V)之间的差异存在一些困惑。 UVLO 引脚上的电压不得为21.6V (其绝对最大额定值为15V)

    我已设置分压器、以便在输入电压为21.6V 时、UVLO 引脚上的电压为1.2V (IC 的内部阈值电压)。 因此、任何大于21.6V 的输入电压都应开启稳压器。

    在我发送的波形中、输入电压为32V (黄色波形)、导致 UVLO 引脚上的电压为~1.8V (粉色波形)、高于1.2V 的内部阈值电压。 这意味着稳压器应该打开。

    此外、请注意、我测量的 DG (断开 FET 栅极电压)比输入电压(即 43V)、表示电荷泵正在运行(请注意 VCC 也在7.5V、高于 VCC UV 阈值)。 此外、如果我将电压降低到~21.6V 以下、DG 将降低到 VIN、表示稳压器已关闭。

    一切都向我表明已满足开启稳压器的条件、并且转换器也尝试开启(由软启动波形指示)。

    在进行一些进一步的探测之后、我确实注意到(当空载时)输出电压跟踪到比输入电压高大约4V 的电压、但未达到所需的55V。

    此致、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    很抱歉、我的疑惑是、21.6V 是最小 Vin 阈值、UVLO 引脚上的电压应该与您说的一样、并且波形正确。 问题是 SS 波形、而不是它应该的波形。 您是否还可以向我发送一个输出电压和输入电压的最后波形?  

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harron

    此处是按要求提供的 V_OUT 和 V_IN。 V_IN 是黄色波形、V_OUT 是粉色波形

    5ms/分频

    200ms/division

    在我看来、稳压器每次尝试重新启动时、输出会缓慢充电?

    我还在其上连接了一个小负载(~100mA)、这会像我怀疑的那样将 V_OUT 降至 V_IN。

    此致、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    我会尽快回来、请给我一些时间。

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我发现了这个问题、电感器放置错误(在90度以正确放置)。 这意味着电感器充当短路。

    感谢您的观看、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    我看到、这是否意味着您的电路在空载条件下不工作、电流过高、达到电流限制、因此器件进入间断模式?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这是发生的情况。

    由于过流情况、它看起来一直在尝试重新启动。

    Aidan