主题中讨论的其他器件:LM5121
你(们)好。
我使用 LM5121 (从~30-42V 电池输入电压升高)实现了55V 5A 升压转换器设计。
但是、该设计不会开始开关-我只会在输出端获得输入电压。 这表明断开 MOSFET 正常工作、我可以看到栅极确实具有比 V IN 高~ 10V 的电压。
同样、输出端的自举电容器的预期电压比 V IN 高~ 10V。
当我探测软启动引脚时、可以看到转换器开始导通、因为电容器上的电压开始上升。 但是、在一定程度上、通过斜坡、它会重置回零伏。 因此、我在软启动引脚上看到一个三角波。
我已经尝试过几个不同的软启动电容值、以及重新启动电容值(包括将复位接地)、但稳压器将不会开始开关。
有什么想法可以解决什么问题?
谢谢!
e2e.ti.com/.../55V5A_5F00_Supply_5F00_LM5121_2D00_55V5A_5F00_LM5121.pdf