请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 主题中讨论的其他器件: BQ25720
您好!
在电池未连接的情况下、交流适配器用于通过 VSYS 为系统供电。
移除交流适配器后、VSYS 中将剩余一些电压。 (0.35V)
当交流适配器未连接(VBUS=0V)且电池未连接时、VSYS 端子上的充电(0.35V)是否可以接受?
我们担心、如果系统的电源完全断开时 VSYS 上仍有电荷、BQ25710是否会发生故障或发生故障。
此致、