This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710在没有 VBUS 连接和电池连接的情况下的:VSYS 电压

Guru**** 2528000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112825/bq25710-vsys-voltage-without-vbus-connection-and-without-battery-connection

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25720

您好!

在电池未连接的情况下、交流适配器用于通过 VSYS 为系统供电。

移除交流适配器后、VSYS 中将剩余一些电压。 (0.35V)

当交流适配器未连接(VBUS=0V)且电池未连接时、VSYS 端子上的充电(0.35V)是否可以接受?

我们担心、如果系统的电源完全断开时 VSYS 上仍有电荷、BQ25710是否会发生故障或发生故障。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro、

    我看不到0.35V 残余电压有任何损害。 如果担心、您可以在系统电源轨上添加一个小型泄放电阻器、或尝试使用 BQ25720系列。  

    此致、

    老虎