This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:顶部标记与数据表不同

Guru**** 2528520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111022/tps7a03-topside-marking-is-different-than-datasheet

器件型号:TPS7A03

您好!

TPS7A0318DBVR 的所有库存均标记为21VF、但是 TPS7A0318DBVR 应标记为2CET、但库存标记为21VF 后、我们会相信它是 TPS7A0318PDBVR、尽管所有卷标均标记为 TPS7A0318DBVR。   
 

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a03.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1655746725755 

您能否验证这是否是文档错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    我将深入了解这一点、并在明天返回给您。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    您对此有什么了解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    我们一直在研究这一点。  

    我们将从末端开始注意标签不匹配

    通过使用批次信息、我们可以跟踪材料、确实是  TPS7A0318DBVR。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar-San:

    我有几个问题。

    这不是标记错误、而是标记错误、不是吗?


    我还想知道它 将使用 21VF 标记而不是 2CET (与数据表匹配)?

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumura-San、  

    是的、您回答正确、这是一个顶端标记错误。  

    正确的标记应为:  

    TPS7A0318DBVR = 2CET

    TPS7A0318PDBVR=21VF

    根据数据表。  

    收到的材料标记为21VF、 并通过  批号和其他信息进行跟踪、确认为 TPS7A0318DBVR。  

    最棒的  

    Edgar Acosta