This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57114-Q1:数据表中的热性能信息问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160-Q1, TPS51200-Q1, LP87564-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113000/tps57114-q1-thermal-information-questions-from-datasheets

器件型号:TPS57114-Q1

你好

我们正在进行新设计、为了正确评估新设计的热行为、我们正在进行一些热仿真。

在这些仿真的性能过程中、对于以下组件的数据表中的热信息数据出现了一些问题:

即 TPS62160-Q1
B- TPS57114-Q1
C- TPS51200-Q1
D- LP87564-Q1
DS90UB954-Q1

我们对这些热性能信息数据有以下疑问:

    • 所有这些器件几乎直接放置在 PCB 上、没有气隙。 为什么 RthJC_bot 和 RthJB 的值相差很大? 我们可以使用 RthJC_bot 吗?
    • 在组件 A、b 和 c  上、 RthJC_TOP 和 RthJA 几乎相同(在 b 和 c 中、JC_TOP 甚至更大!)。 RthJC_TOP 应小得多。

非常感谢您的帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我建议为不同的器件打开不同的线程。 它可以帮助您获得有关特定器件的专家建议。

    您可以根据自己的要求使用数据。 所有热数据均根据 JEDEC 标准进行评估。 我强烈建议遵循应用手册、该应用手册详细介绍了节点数据选择并提供了更多的余隙。

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1656344295772

    如果您在此处需要更多详细信息、请告诉我。

    谢谢、Tanvee