This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:几周后/可能一个月后、7S2P 模块的前2节电池放电(第一节电池放电至0伏、第二节电池放电至~0.3伏)。

Guru**** 2552150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106777/bq77915-first-2-cells-of-the-7s2p-module-getting-discharged-1st-cell-to-0-volts-and-2nd-cell-to-0-3-volts-after-few-weeks-maybe-a-month

器件型号:BQ77915

您好!

原理图。

我们计划将 BQ7791502用于7S2P 电池模块、并已制作原型来测试 ASIC 性能。  

原理图包括:

1、内部+外部平衡功能均包含用于原型设计的功能。

2.内部平衡电阻器将 LED 与平衡电阻器并联到每个电池。

使用的 ASIC 数量:2.

4.连接到第一个 ASIC 的电池:3.

5.连接到第二个 ASIC 的电池4.

6.用于检查两个 ASIC 的 AVDD 电压的 LED

设计电路板的状态:

我们已成功测试了 OV、UV、OTC、OTD、UTD、 UTD、OCD、SCD 和休眠模式(当我们断开 R6电阻时、器件进入休眠模式)、内部平衡、外部平衡。

电路板的问题:

在测试电路板后、我们将其置于无人看管状态一个月、之后、我们希望使用电池模块测试其他一些电路、 但是、当我们将电池模块连接到负载时、它无法正常工作、 在使用 BMS 进行一段时间的调试后、我们发现前2节电池的放电严重且超出恢复范围。

我们还与其他板一起检查了这一点、并且看到了所有电池模块的类似模式。 除了1、模块编号2一直处于 休眠模式 、因为我们在测试时从电路板上移除了拉电阻器 R6。

请您仔细研究一下、并告诉我在哪些情况下可能会发生这种情况?

如果您需要任何额外的数据、请随时提问、如果您希望我在电路板上运行一些快速测试、也请告知我。

谢谢你。

 e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_BQ7791502.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nainesh、

    在休眠模式下、禁用电池平衡。 因此、问题可能是由于其他模块尝试平衡电池单元而导致的、而不能正确地进行平衡。 这是假设它们处于正常模式而不是关断模式。 如果它们处于关断模式、则外部电池平衡电路可能会出现问题。 我注意到、PCB 上提供了内部和外部电池平衡选项。 在 正常模式下、是否有任何可能导致电池1和2之间持续平衡的短路的原因?

    您能否测量电池1和电池2电阻器上的电压以确定电流流向何处? 如果是外部问题、通常所有电池都会耗尽、但这会导致我相信这是电池平衡电路的问题。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当使用外部电池平衡时、输入滤波电阻器需要为1k 欧姆。 如果在外部和内部电池平衡之间进行测试时不进行切换、则可能会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、  

    感谢您的回复。

    [~报价 userid="499541" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106777/bq77915-first-2节电池的7s2p-module-getting-ering-erby-1-cell-0-there-and-2bell-cell-the-the-7s2p-module-got-gme-dower-gette-during-me-durby-by-by-bot-forum-41022]在1422个月内禁用,可能在1422个月内禁用1422个月内[#41022]

    正确、我们认为这不是由于平衡电路(内部或外部)导致的、因为如果是这种情况、其他电池也会放电。 此外、无法通过外部电路对电池进行平衡、因为所有这些电路板中都未组装/使用外部平衡电路、 我们仅在一个电路板上安装了输入滤波器值为1kOhm 的外部平衡电路、该电路板单独保留、不属于我们讨论的这些模块。

    [引用 userid="499541" URL"~//superv/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1106777/bq77915-first-2节电池- 7s2p-module-getting-ering-erby-1-cell-0-0-by-2-bell-to -2bell-cell-the-7s2p-mode-ge-me-gore-ge-me-me-me-me-gore-me-me-mage-gette-mode-me-me-me-mode-me-me-me-me-mode-me-me-mode-me-me-mode-me-m

    同意、 这种情况发生在处于正常模式的 BMSs 上、我们没有发现一直处于休眠模式的 BMS(附图中的模块编号2)的问题。

    [引用 userid="499541" URL"~//superv/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1106777/bq77915-first-2节电池的-the-7s2p-module-getting-ering-1-cell-0-0-and-2bell-cell-the-the-by-the-7s2p-mode-ge-gell-gem-gell-gell-gell-durbe-during-me-durby-by-by-by-bot-durby-the-se-sep-low-regulations[如果在1422个月内发生断电后几个月内

    此外、由于外部平衡电路未组装在电路板上、因此将其与 BMS 隔离、我们还检查了外部平衡电路与内部平衡电路之间是否存在泄漏。 为此、我们在每个地方以及连接的电池进行了连续性测试、以检查是否有任何电流从电池流入 外部平衡电路。  因此、我认为这不是通过外部电池平衡泄漏的情况。

    [引用 userid="499541" URL"~//superv/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106777/bq77915-first-2节电池-即7s2p-module-getting-erated-dure-1-cell-0-0-0-by-by-by-by-by-the-7s-2p-module-mage-mage-got-gette-by-bot-gette-bot-me-bot-bot-bot-bot-bot-bot-bot-bot-bot-bot-mand-bot-bot-bot-m 在 正常模式下、是否有任何可能导致电池1和2之间持续平衡的原因?[/quot]

    不、如前所述、情况并非如此。

    [引用 userid="499541" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106777/bq77915-first-2节电池- 7s2p-module-getting-ering-1-cell-0-0-41077-by-2-bell-forthe-7s2p-module-gme-gette-gette-getting-getting-gell-gette-dured-me-forthe-me-me-me-by-bell-forthe-me-me-me-me-bot-forthe-by-bot-durbot-de-me-me-me-

    是的、但情况并非如此、因为外部电路中不存在电流泄漏的可能性。

    [引用 userid="499541" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106777/bq77915-first-2节电池-即7s2p-module-getting-ering-1-cell-forthe-0-bell-and-2bell-cell-mcell-the-7s2p-module-gette-gette-getting-me-out-me-me-me-me-me-me-well-low-mand-mage-out-me-well-mage-me-me-mage-out-me-well-mage-me-mage-out-me-well-l

    是的、因此我们这样做是为了了解该电流从电池中流动的"方式"和确切的"时间"。 我们连接了一个新电池模块(电池电压范围为3.352至3.356)、在该模块中、由于所有电池都低于3.8V、因此无法进行电池平衡、并且任何两个电池之间的差值都低于 mV (电池平衡条件)。  

    当所有连接(连接器 J14和与电路板的输入-输出电池连接)都正确完成时、我们未看到输入滤波电阻器上的任何压降、 但是 、当 我们仅断开电池输入连接(原理图中的 IN+和 IN-)时、观察到一个奇怪的行为、我们看到电池1滤波电阻器上的周期性(52.86 %占空比)电压降(1.44V)、并且在输入(IN+和 IN-)连接被移除时持续发生。

    因此、在这种情况下、当移除输入连接且电池连接器 J14仍然连接时、较低的 ASIC (IC2)将通过 COMM1获取 VDD、但 ASIC (IC2)没有 VSS 可用、并且可能由于这种情况、可能会发生这种情况。

    如果我们进行这样的连接、您能否检查一下应该和可能会发生什么情况?

    很抱歉、解释的很长、但我希望这可以清除我们板的确切条件。

    如果您需要有关任何特定器件的更多信息、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nainesh、

    根据您的上述描述、我和我的同事认为、由于 VSS1与 BATT 断开连接、"开路检测"功能可能会耗尽底部电池。 但是、我不确定您的设计是否允许 VSS1连接到 BATT。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="499541" URL"~//superv/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106777/bq77915-first-2节电池-即7s2p-module-getting-floated-1st 电池- 0-otT-and-2bell-cell-the-the-durbe-me-bot-me-s7s-2per-mage-mage-mage-mage-durbot-mage-durbot-me-bot-me-me-bot-mage-bot-durbot-me-bot-me-bot-me-men thembot-me-me-me-men themot-me-

    即使我们感觉是一样的、但当我们检查33欧姆输入滤波电阻器上的电压时、它的电压为1.44V、这意味着从电池1流入 IC 的电流为1.4V/33欧姆= 42.42mA、 这非常高。 尽管这证明 了电池1消耗的原因、但我们仍然无法找到 其消耗的原因(哪个确切的电路消耗该电流)。

    此外、我们无法确定电池2是如何消耗的以及为什么会消耗。

    4天前、我们在 BMS 板上留下了1个全新的电池模块、所有连接都正确完成、以检查是否确实发生了这种情况、因为我们断开了 IN+和 IN-。 我们已经看到电池1、2和其余电池之间没有明显的电池电压差。  

    因此、也许我们已经找到了必须避免的方法来保护我们的前2个电池单元不会被耗尽、但我们仍然不知道发生这种情况的原因。 我们将在接下来的几天内离开此电池模块、以确认电池电量已耗尽、因为我们已移除输入连接(IN+和 IN-)。

    同时、如果您发现任何可以解释此特定情况的内容、请告知我们、以便我们可以避免将来发生更类似的事件。

    感谢您的支持 Caleb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nainesh、

    很高兴您找到了保护电池的方法。 我们不能确切地说目前正在发生的情况。 如果您想引起该问题、可以重新创建两个电池电量耗尽的设置、并长时间检查电池的电压。 我想知道它是否会从底部到顶部耗尽电池。 这将为我们提供更多信息、以便找到发生这种情况的真正原因。

    此外、如果电池允许、您可以尝试将保护器替换为 BQ7791504、后者禁用了开路检测、以查看是否发生相同的现象。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="499541" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106777/bq77915-first-2节电池-即7s2p-module-getting-floated-1st 电池- to 0-0-by-band-2bell-cell-cell-the-the-dower-the-durby-the-durby-the-durbe-mage-me-se-maged、如果您希望在41037个月内重新创建出电压、并且在4337个月内重新创建出电压、则可能需要在4337伏的两个月内重新创建出电芯数个电芯数个月内。]

    目前、我们的电池电量耗尽、我们为原型订购了更多的电池、并且肯定会使一个电池模块的 IN+/IN-端子断开连接、以重现这种情况。

    [引用 userid="499541" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106777/bq77915-first-2节电池的7s2p-module-getting-ering-1-cell-forum-0-915and-2bell-cell-cell-forum-7s7s-2p-module-mage-gmage-getting-gette-getting-me-getting-forum-me-b4737-b437/ 如果您在几周后发现了相同的情况,则可以使用相同的电压代替 Q437-0437-0437-04[#4]4电芯,如果您可以用相同的电芯数周后发现电芯,则可以使用相同的电

    我不确定这一点、但如果时间允许、我们也将运行此测试。

    请给我几天时间来验证这个问题是否真的得到了解决、一旦我们从正在进行的测试中获得更多的数据、我将更新同样的问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、  

    我还有一个问题、

    数据表中提到(请参阅随附的屏幕截图) "当外部负载仍然存在时、LD 引脚将为
    外部上拉为高电平:它在内部被钳位到 VLDCLAMP、并且还应通过 RLD 进行电阻器限制
    以避免传导过大的电流。"

    当它显示"它在内部被钳位到 VLDCLAMP"时 、这意味着 LD 始终被连接到一个内部电压 VLDCLAMP、或者它只在检测到一个负载时被连接到 VLDCLAMP?

    此外、当它说"还应通过 RLD 在外部限制电阻器、以避免传导过多电流。" 我们在这里讨论的是什么电流? 是从 VLDCLAP 到 PACK-还是从 PACK-到 VLDCLAMP? (PACK-是连接负载时 LD 引脚上存在的电池电压、假设电池电压为27伏、因为我们的电池电压为27伏)

    我很难理解负载检测电路的工作、因此提出了这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nainesh、

    它并不总是连接到此电压、而是被钳位到该电压、这意味着它不会在内部超过该电压。 因此 、拉电压(LD 引脚电阻器的另一侧的电压)与内部 LD 电压之间将存在电压差、因此电阻器应限制此电流。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。

    这就是我想听到的。  

    谢谢 Matt。