您好!
原理图。
我们计划将 BQ7791502用于7S2P 电池模块、并已制作原型来测试 ASIC 性能。
原理图包括:
1、内部+外部平衡功能均包含用于原型设计的功能。
2.内部平衡电阻器将 LED 与平衡电阻器并联到每个电池。
使用的 ASIC 数量:2.
4.连接到第一个 ASIC 的电池:3.
5.连接到第二个 ASIC 的电池4.
6.用于检查两个 ASIC 的 AVDD 电压的 LED
设计电路板的状态:
我们已成功测试了 OV、UV、OTC、OTD、UTD、 UTD、OCD、SCD 和休眠模式(当我们断开 R6电阻时、器件进入休眠模式)、内部平衡、外部平衡。
电路板的问题:
在测试电路板后、我们将其置于无人看管状态一个月、之后、我们希望使用电池模块测试其他一些电路、 但是、当我们将电池模块连接到负载时、它无法正常工作、 在使用 BMS 进行一段时间的调试后、我们发现前2节电池的放电严重且超出恢复范围。
我们还与其他板一起检查了这一点、并且看到了所有电池模块的类似模式。 除了1、模块编号2一直处于 休眠模式 、因为我们在测试时从电路板上移除了拉电阻器 R6。

请您仔细研究一下、并告诉我在哪些情况下可能会发生这种情况?
如果您需要任何额外的数据、请随时提问、如果您希望我在电路板上运行一些快速测试、也请告知我。
谢谢你。