您好!
我的客户将 UCC29002 与两个1000W 电源并联使用、并且出现了启动问题。
由于两组电源的启动时间不同、这将导致 OPP 条件。
是否有任何解决方案可以减少此问题?
原理图 
设置 
C2、C3 Vcc 启动时间
C1、输出电流
输入100V、42A 满负载启动

输入230V、42A 满负载启动 
非常感谢您的观看和考虑。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rock:
感谢您关注 UCC29002。
请再次确认您在此应用程序中使用的版本。 UCC29002或 UCC29002-1?
这两个版本之间的区别在于 UCC29002具有启动和调节逻辑块、该逻辑块的启动速度快于 UCC29002-1、因此在启动时可能会出现输出电压过冲。
在您的应用中、在启动期间、如果没有针对过功率保护 的逐周期保护、则应添加一个恒定电流环路来解决一个模块在启动期间输出总系统电流的问题。
希望这对您有所帮助。