This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频率同步正负降压直流/直流转换器

Guru**** 2766915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575, LM61440, LMR16010, LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111153/frequency-synchronized-positive-and-negative-step-down-dc-dc-converters

主题中讨论的其他器件:LM5575LM61440LMR16010LMR16020

您好!

我们的项目需要转换+18V ->+10V 和-18V ->-5V、每个电流最大值为100mA、开关频率> 400kHz、两个分支同步以避免干扰。 扩频将是一个额外的好处:-)请从 TI 选择中选择是否有任何选择? 我找到了较旧的 https://www.ti.com/lit/an/slyt516/slyt516.pdf 和设计 https://www.ti.com/tool/PMP9624 、但同步要求使其复杂化。 该器件将需要+24V ->+18V 的其他直流/直流转换器、-18V 的反相器、是否可能需要一些具有多个输出、能够提供正负电压且具有一个通用频率的中央电源管理器、以及用于相应输出的外部 MOSFET?

非常感谢您的任何帮助和建议。

此致、

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    您已经拥有+18V 和-18V 电源、只需要转换+10V 和-5V 输出、对吧?  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    实际上、项目仍处于设计阶段。 我有+24V。 要实现+18/-18V 同步频率、需要使用2个 LM5575、例如、2个 LM5575可以是同步主设备->从设备、并且可以在>400kHz 的 IIUC 下运行。

    但我不介意具有外部 MOSFET 的同步中央电源管理器(如果合理的话)、电源方案就是这样的

    +24V ->+18V (1A)->+10V (100mA)(或直接从+24V)

         ->-18V (1A)->-5V (100mA)

             ->+5V (4A)

    非常感谢您的帮助、我非常感谢您的帮助。

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel:

    以下推荐解决方案:

    LM61440、适用于24V 至5V/4A

    2. LM63615或 LMR16010的24V 至18V/1A 电压

    3.LMR16020适用于 24V 至-18V/1A

    4.LMR16010适用于24V 至10V 和-5V、具有2:1耦合电感器

    所有这些器件都具有频率同步功能。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢! 您能否向我提供有关建议的 LMR16010 24V 至10V 和-5V 以及2:1耦合电感器的更多详细信息? 一个芯片能否生成两个稳定电压+10V/-5V?

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    请参阅以下内容:

    应用报告: SLVA369A–
    使用宽输入 电压降压稳压器创建分离轨电源

    LMR16010配置为24V 至10V 的正常降压转换器、电感器具有两个绕组、次级侧将提供-5V 输出。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、非常感谢。 我是否正确理解转换器调节双输出电路中两个输出之间的电压差? 不过、如果我想避免(更难拉取) 2:1耦合电感器并单独调节每个电压、则可以为每个电压使用一个 LMR16010、这是正确的吗?

    RT/SYNC 引脚能否连接到同相和反相转换器? SYNC 引脚似乎基于反相电路中的负输出电压。

    是否有办法使其中一个转换器成为主转换器并将其时钟馈送到其他从属转换器、或者它是否需要单独的主同步时钟? 由于数据表中没有提到主/从操作、我假设需要一个外部时钟。

    谢谢、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    如果难以获得2:1耦合电感器、则需要使用2个 LMR16010转换器来提供10V 和-5V 电压。

    您可以将 LM61440或 LM63615设置为 FPWM 模式、然后 SW 节点具有固定的开关频率、可以将该信号转换为主时钟以同步其他转换器

    它需要电平位移电路在接地漂移时将时钟注入负转换器、

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢。 可以将一个电容器用作负转换器 RT/SYNC 的电平转换电路,如 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr16010.pdf 图17所示的交流耦合 ,以及用于启动时续流的 Rt 到相应 GND 吗?

    如果是这样、那么通过一些3.3V 电压限制器直接连接 到正转换器的 RT/SYNC 并通过3.3V/0V 模拟开关连接到 SW 节点的简单3.3V 施密特触发器可能会翻转到端接在10pF 耦合电容器之前连接到负转换器的 RT/SYNC + Rt? 是否有任何 TI 的或设计 可处理正负转换器的同步?

    非常感谢你的帮助。

    BR、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    首先、请查看建议的解决方案是否适用于您的应用、包括器件可用性。

    时钟耦合很简单、不应成为障碍。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    例如、LMR16010看起来非常好、虽然现在无法批量购买、但它们似乎可以从第三方库存中一次性采购原型。

    我唯一可以找到的 SW->SYNC 连接参考位于 https://www.ti.com/lit/an/slvaeg8/slvaeg8.pdf 图 13 (第 11)但未进一步指定 Rfil/Cfil 滤波器-在主转换器负载较轻且 PWM SW 脉冲太短的情况下、其功能是否能够保持所需的最小时钟脉冲宽度?

    非常感谢、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    Vin 在您的应用中为24V、因此如果 Vin 24V 稳定、我们需要使用电阻分压器将脉冲峰值降低到5V、或者如果 Vin 24V 具有较大的变化范围、则使用齐纳二极管将其钳位到5V 电平脉冲。

    R/C 滤波器用于滤除 SW 节点振铃并添加一些相移以降低输入纹波电流、可根据 FSW 和电阻匹配对其进行优化。

    主转换器将在轻负载至满载范围内以固定频率工作。  

    B R

    Andy