This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161A:TPS61161A -内部 MOSFET 不开关的可能原因

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110054/tps61161a-tps61161a---probable-reasons-for-internal-mosfet-not-switching

器件型号:TPS61161A

我将 TPS61161A 用于100mA、24V 输出。

100mA 输出电流由 FB 引脚上的 Rset 限制为2 Ω。

COUT 和 Lout 分别计算为1uF 和18uH。

输入电压为12V

我们面临内部 MOSFET 损坏或不开关问题。

这会导致 TFT 闪烁或 TFT 空白。

 内部 MOSFET 不开关/损坏的可能根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请帮助提供引脚 SW、 引脚 FB、引脚比较器、引脚控制的波形以进行进一步分析。

    有多少个器件存在此问题? 您是否进行了 ABA 交换测试以检查设备是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      对此进行了任何更新? 如果这已经解决了,我想结束这个主题。谢谢