请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61161A 我将 TPS61161A 用于100mA、24V 输出。
100mA 输出电流由 FB 引脚上的 Rset 限制为2 Ω。
COUT 和 Lout 分别计算为1uF 和18uH。
输入电压为12V
我们面临内部 MOSFET 损坏或不开关问题。
这会导致 TFT 闪烁或 TFT 空白。
内部 MOSFET 不开关/损坏的可能根本原因是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.