在新设计中、有一个电路板在 STAT1和 STAT2指示灯亮起时出现错误。 如果同时打开 STAT1和 STAT2指示灯、这意味着什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在新设计中、有一个电路板在 STAT1和 STAT2指示灯亮起时出现错误。 如果同时打开 STAT1和 STAT2指示灯、这意味着什么?
很抱歉耽误了我的时间:) 我不确定如何以其他方式附加原理图。 如果您在本地下载 PDF、然后将其打开、您的本地 PDF 查看器将更好地工作。 我不知道在线观众为什么会这么模糊。 是否有另一种上传文件的方法我无法确定? 在下面的"插入"选项卡中、只允许我放入图片。 此处是 zip 文件中原理图的另一个链接、这可能更容易。 drive.google.com/.../view
我现在看到了您的问题、您必须请求该文件的访问权限。 让我看看我是否可以将文件托管在其他位置。
请尝试以下操作: drive.google.com/.../view
我测量了电池充电器原理图中使用的所有引脚、并附上了电子表格。 我在连接和未连接充电器的情况下测量了一个好电路板和一个坏电路板。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/10LzxbBQfMt0a7lrvTt3cdjs37NUdYzYC/edit?usp=sharing&ouid=111065868614272902578&rtpof=true&sd=true
Ben、
我们不会为我的团队使用 google docs。 以下是相关说明:
1.单击"插入"
2.单击"图像/视频/文件"
3.单击"上传"
4.单击"OK"
e2e.ti.com/.../0407.bq24610.pdf
我已上传数据表作为示例。
此致、
Mike Emanuel
e2e.ti.com/.../Stat1-_2600_Stat2-LED_2700_s-on-data-_2800_1_2900_.xlsx
您好 Ben、
在您的第一个"良好的电路板、无充电电源"中、您的电池电压高于 VCC、因此您处于睡眠模式。 ACDRV/被拉至 VCC 以保持 ACFET 关闭。
在第二个"糟糕的 BD-no charge 电源"中、您可能会再次处于睡眠模式、因为您的电池电压高于 VCC。
在第三个"goodbd、充电电源"中、您有一个有效的电池和用于充电的输入、因此会发生充电。
"带电不良 BD/"的设置是什么?
我认为原理图没有明显的问题。
此致、
Mike Emanuel
Mike、
如果器件进入10.2.1.2.1中所述的欠流保护模式、指示状态是什么。 除了接通感测电阻并查找压降外、我还可以通过任何方式对此进行测试吗?
我将会对此进行研究、因为我们的构建存在 BOM 错误、我们放置了一个.005欧姆的传感器电阻器、而不是.01欧姆的感应电阻器。
谢谢、
本
BQ2461x 通过监控充电电流感应电阻器来防止负电感器电流、从而提供逐周期充电欠流保护(UCP)。 mΩ UCP 阈值为5mV 的下降沿、对应于10 μ A 充电电流感应电阻器的0.5A 下降沿。'
您好 Ben、
第 9.3.12节还提供了更多信息:"如果 SRP-SRN 电压降至5mV 以下(当 SRP-SRN 平均电压低于1.25mV 时、充电器还会强制进入非同步模式)、则低侧 FET 会在开关周期的剩余时间内关断、以防止负电感器电流。 在 DCM 期间、低侧 FET 仅在自举电容器电压降至4.2V 以下时导通约80ns、以便为自举电容器提供刷新电荷。 这对于防止负电感器电流导致升压效应非常重要、在这种升压效应中、输入电压会随着功率从电池传输到输入电容器而增加、并导致 VCC 节点上出现过压应力、并可能导致系统损坏。"
使用较低的感应电阻器将增加编程的充电电流。 它还会将 UCP 阈值增加到1A
此致、
Mike Emanuel