This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:STAT1和 STAT2指示灯均亮起

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102556/bq24610-stat1-and-stat2-lights-are-both-on

器件型号:BQ24610

在新设计中、有一个电路板在 STAT1和 STAT2指示灯亮起时出现错误。  如果同时打开 STAT1和 STAT2指示灯、这意味着什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是无效条件。 您可以发送原理图吗?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图

    它"可能"是由于我们的充电器输入端的反极性情况、但我尚未验证、这只是打破此电路板的工程师的理论。  他最近还打破了另一个现在有同样症状的人。   

    我们有一些未显示在该原理图上的返工、即我们跳过 Q3和 Q5以形成一条返回路径。  我将在好坏的电路板上获取几个关键测试点测量值、并将其发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我等待您的结果和原理图。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图位于上述帖子中。  不幸的是、我昨天在电路板上工作时遇到了一个"热事件"、当时我正在处理它。  我想在探测时意外地将引脚19和20短接、它烧毁了 Q8和 Q9。  我的另一个板表现出同样的行为、我将于星期二再次尝试、更仔细。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保持发布!

    您可以通过正常下载方式共享原理图吗? 我无法查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了我的时间:) 我不确定如何以其他方式附加原理图。  如果您在本地下载 PDF、然后将其打开、您的本地 PDF 查看器将更好地工作。  我不知道在线观众为什么会这么模糊。   是否有另一种上传文件的方法我无法确定?  在下面的"插入"选项卡中、只允许我放入图片。  此处是 zip 文件中原理图的另一个链接、这可能更容易。 drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了您的问题、您必须请求该文件的访问权限。  让我看看我是否可以将文件托管在其他位置。  

    请尝试以下操作:  drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了电池充电器原理图中使用的所有引脚、并附上了电子表格。  我在连接和未连接充电器的情况下测量了一个好电路板和一个坏电路板。  https://docs.google.com/spreadsheets/d/10LzxbBQfMt0a7lrvTt3cdjs37NUdYzYC/edit?usp=sharing&ouid=111065868614272902578&rtpof=true&sd=true

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我们不会为我的团队使用 google docs。 以下是相关说明:

    1.单击"插入"

    2.单击"图像/视频/文件"

    3.单击"上传"

    4.单击"OK"

    e2e.ti.com/.../0407.bq24610.pdf

    我已上传数据表作为示例。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Stat1-_2600_Stat2-LED_2700_s-on-data-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DaisyIoUpCorePlus.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在您的第一个"良好的电路板、无充电电源"中、您的电池电压高于 VCC、因此您处于睡眠模式。 ACDRV/被拉至 VCC 以保持 ACFET 关闭。

    在第二个"糟糕的 BD-no charge 电源"中、您可能会再次处于睡眠模式、因为您的电池电压高于 VCC。

    在第三个"goodbd、充电电源"中、您有一个有效的电池和用于充电的输入、因此会发生充电。

    "带电不良 BD/"的设置是什么?

    我认为原理图没有明显的问题。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二列"Bad BD/no charge pwer"的问题在于、LED 指示无效状态、其中 STAT1和 STAT2同时亮起、因此该列的错误不仅仅是处于睡眠模式。

    "带充电的不良 BD/带充电"的设置是处于无效状态的电路板、其中 STAT1和 STAT2处于开启状态、并将24V 电压施加到充电输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    再次查看后、我认为您需要增加 PG、STAT1和 STAT2引脚的上拉电阻器。 我们建议使用10kOhm;通过这些引脚的电流过大可能会导致损坏。

    进行上述更改后、我认为我们需要执行 ABA 交换测试。 从好板上取下一个好装置、从坏板上取下一个坏装置。 更换坏板上的好部件和坏板上的坏部件。 记录结果并告知我。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    如果器件进入10.2.1.2.1中所述的欠流保护模式、指示状态是什么。 除了接通感测电阻并查找压降外、我还可以通过任何方式对此进行测试吗?

    我将会对此进行研究、因为我们的构建存在 BOM 错误、我们放置了一个.005欧姆的传感器电阻器、而不是.01欧姆的感应电阻器。   

    谢谢、

    BQ2461x 通过监控充电电流感应电阻器来防止负电感器电流、从而提供逐周期充电欠流保护(UCP)。 mΩ UCP 阈值为5mV 的下降沿、对应于10 μ A 充电电流感应电阻器的0.5A 下降沿。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    第 9.3.12节还提供了更多信息:"如果 SRP-SRN 电压降至5mV 以下(当 SRP-SRN 平均电压低于1.25mV 时、充电器还会强制进入非同步模式)、则低侧 FET 会在开关周期的剩余时间内关断、以防止负电感器电流。 在 DCM 期间、低侧 FET 仅在自举电容器电压降至4.2V 以下时导通约80ns、以便为自举电容器提供刷新电荷。 这对于防止负电感器电流导致升压效应非常重要、在这种升压效应中、输入电压会随着功率从电池传输到输入电容器而增加、并导致 VCC 节点上出现过压应力、并可能导致系统损坏。"

    使用较低的感应电阻器将增加编程的充电电流。 它还会将 UCP 阈值增加到1A

    此致、

    Mike Emanuel