This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:压降

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110529/tps74901-dropout

器件型号:TPS74901

您好专家、

我们的客户希望使用 TPS74901。

其应用如下、

输入电压:1.1V

输出电压:0.9V

输出电流:0-2A

VBIAS:5V+/-5%

输出电压纹波: 6mVp-p

其压降为1.1-0.9=0.2V。  

但我们的规格最大为280mV @ 3A。

我没有找到最大规格@2A。 下面只是典型值。

那么、您能否帮助确认客户是否可以在这种应用中使用?

谢谢

此致

Sean Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们将于周一返回给您。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    谢谢你。

    我与客户讨论。 该器件的输入是直流/直流转换器。

    客户表示可以考虑将 Vin 从1.1V 更改为1.2V、但是否应该考虑1.2VDCDC 精度、纹波和动态特性?

    如果是、对于动态、输出为1.2+-5%、 对于精度和纹波、输出为1.2+-3%。

    因此、对于0.28V 压降、它们应将输入电压保持在1.25V。

    但最大损耗太大,最大输入1.2*105%

    1.2*1.05-0.9*0.995=0.417V

    0.417V*2A=0.834W

    它对他们来说是很大的。

    您能就该应用提供建议吗?

    谢谢

    此致

    Sean Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    输入电压为1.1V、偏置电压为5V、输出电流为2A 时、输出电压为0.87V。 在1.74 A 的输出电流时、我得到的输出电压恰好是0.9V。 我使用的反馈电阻为 R1 619欧姆、R2 4.99 k 欧姆。

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢、

    Josh Nachassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    明白了。

    非常感谢。

    我会建议客户使用、

    输入电压:1.2V

    输出电压:0.9V

    输出电流:0-2A

    VBIAS:5V+/-5%

    输出电压纹波: 6mVp-p

    我应该考虑 1.2VDCDC 精度、纹波和动态吗?

    谢谢

    此致

    Sean Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压1.2、输出电流2A、 和 Vbias 5V、我得到的 Vout 为970mV、仅通过编辑 Iout、我无法将该值降低、除非您将其升高到2A 以下。我会向客户推荐1.1V 输入电压、1.74 V 输出电压和5V 偏置电流、以获得0.9V 输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    很抱歉、我对您在下面的新回复感到困惑。

    您的第一个回复:

    输入电压为1.1V、偏置电压为5V、输出电流为2A 时、输出电压为0.87V。 在1.74 A 的输出电流时、我得到的输出电压恰好是0.9V。 我使用的反馈电阻为 R1 619欧姆、R2 4.99 k 欧姆。

    我认为、

    1.1Vin、5V 偏置、2A Iout Vout=0.87V、我们设置 Vout = 0.9V。

    我认为它无法输出0.9V、因为1.1V-0.9V =0.2V<0.28V @ 2A。

    1.1Vin、5V 偏置、1.74A Iout Vout=0.9V,我们设置 Vout =0.9V。

    我认为它可以输出0.9V、因为 Iout 减小、当 Iout 降低时、压降将更低

    您的新回复、

    输入电压1.2、输出电流2A、 和 Vbias 5V、我得到的 Vout 为970mV、仅通过编辑 Iout、我无法将该值降低、除非您将其升高到2A 以下。我会向客户推荐1.1V 输入电压、1.74 V 输出电压和5V 偏置电流、以获得0.9V 输出电压。  

    1.2Vin、Iout 2A、Vbias 5V、Vout=0.97V,我们设置 Vout=0.9V

    我对为什么会发生这种情况感到困惑。

    请问答覆中有否出现文书上的错误?

    客户可以增加其输入电压、但无法降低 Iout。

    因此它们需要 Vout=0.9V、Vbias =5V、Iout=2A。它们可以将 Vin 从1.1V 增加到1.2V。

    谢谢

    此致

    Sean Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我 能够在输入电压1.2V 和输出电流2A 时将输出电压设置为0.9V、以进行测试。 我的测试中的最大压降约为80mV。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Josh Nachassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    如何测量80mV 的压降?

    我认为、

    1将 Vout 设置为0.9V

    2设置 Vin 1V、Vout =0.9V

    3设置 Vin 0.98V、Vout =0.9V

    4设置 Vin 0.97V、Vout =0.89V

    因此压降为80mV

    我是对的吗?  

    客户希望使用 Vin=1.15V  Vout=0.9V、Vbias = 5V、Iout=2A。 如果压降为80mV、客户是否可以这样使用?

    谢谢

    此致

    Sean Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的测试、这应该起作用。 我通过降低 Vin 并测量输出开始下降的电压来测量压降。 我减去 Vin -Vout 之后。