您好专家、
我们的客户希望使用 TPS74901。
其应用如下、
输入电压:1.1V
输出电压:0.9V
输出电流:0-2A
VBIAS:5V+/-5%
输出电压纹波: 6mVp-p
其压降为1.1-0.9=0.2V。
但我们的规格最大为280mV @ 3A。

我没有找到最大规格@2A。 下面只是典型值。

那么、您能否帮助确认客户是否可以在这种应用中使用?
谢谢
此致
Sean Song
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我们的客户希望使用 TPS74901。
其应用如下、
输入电压:1.1V
输出电压:0.9V
输出电流:0-2A
VBIAS:5V+/-5%
输出电压纹波: 6mVp-p
其压降为1.1-0.9=0.2V。
但我们的规格最大为280mV @ 3A。

我没有找到最大规格@2A。 下面只是典型值。

那么、您能否帮助确认客户是否可以在这种应用中使用?
谢谢
此致
Sean Song
Mark、您好!
谢谢你。
我与客户讨论。 该器件的输入是直流/直流转换器。
客户表示可以考虑将 Vin 从1.1V 更改为1.2V、但是否应该考虑1.2VDCDC 精度、纹波和动态特性?
如果是、对于动态、输出为1.2+-5%、 对于精度和纹波、输出为1.2+-3%。
因此、对于0.28V 压降、它们应将输入电压保持在1.25V。
但最大损耗太大,最大输入1.2*105%
1.2*1.05-0.9*0.995=0.417V
0.417V*2A=0.834W
它对他们来说是很大的。
您能就该应用提供建议吗?
谢谢
此致
Sean Song
Josh、您好!
很抱歉、我对您在下面的新回复感到困惑。
您的第一个回复:
输入电压为1.1V、偏置电压为5V、输出电流为2A 时、输出电压为0.87V。 在1.74 A 的输出电流时、我得到的输出电压恰好是0.9V。 我使用的反馈电阻为 R1 619欧姆、R2 4.99 k 欧姆。
我认为、
1.1Vin、5V 偏置、2A Iout Vout=0.87V、我们设置 Vout = 0.9V。
我认为它无法输出0.9V、因为1.1V-0.9V =0.2V<0.28V @ 2A。
1.1Vin、5V 偏置、1.74A Iout Vout=0.9V,我们设置 Vout =0.9V。
我认为它可以输出0.9V、因为 Iout 减小、当 Iout 降低时、压降将更低
您的新回复、
输入电压1.2、输出电流2A、 和 Vbias 5V、我得到的 Vout 为970mV、仅通过编辑 Iout、我无法将该值降低、除非您将其升高到2A 以下。我会向客户推荐1.1V 输入电压、1.74 V 输出电压和5V 偏置电流、以获得0.9V 输出电压。
1.2Vin、Iout 2A、Vbias 5V、Vout=0.97V,我们设置 Vout=0.9V
我对为什么会发生这种情况感到困惑。
请问答覆中有否出现文书上的错误?
客户可以增加其输入电压、但无法降低 Iout。
因此它们需要 Vout=0.9V、Vbias =5V、Iout=2A。它们可以将 Vin 从1.1V 增加到1.2V。
谢谢
此致
Sean Song
Josh、您好!
如何测量80mV 的压降?
我认为、
1将 Vout 设置为0.9V
2设置 Vin 1V、Vout =0.9V
3设置 Vin 0.98V、Vout =0.9V
4设置 Vin 0.97V、Vout =0.89V
因此压降为80mV
我是对的吗?
客户希望使用 Vin=1.15V Vout=0.9V、Vbias = 5V、Iout=2A。 如果压降为80mV、客户是否可以这样使用?
谢谢
此致
Sean Song