This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:温度下降时 SoC 下降

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110650/bq27542-g1-soc-drop-when-temperature-drops

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

先生,您好:

您能否帮助我们检查 SOC 为何在低温条件下下降?

此时、它在电池组侧没有负载。

请帮助您为我们提供建议。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../_ED30B030C730FC30BF30_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    查看日志、我认为发生了以下情况:

    1. 温度达到-9.6、这会触发 FCC 更新
    2. FCC 发现、对于电流阻抗、任何放电都会使电池低于终止阈值
    3. 监测计被强制将 SOC 设置为0

    每次温度变化5度(以及一些其他条件)时、监测计都会重新计算 FCC。 您可以在日志中看到监测计实际上更新了两次(第146行和第236行)。 第一个压降不足以导致仿真负载超过终止阈值、因此监测计将 SOC 保持在相同的%值。 第二个值太大、强制设置为0%。

    我的主要建议是、如果您尚未运行 GPCRB tweak、请执行以下操作:

    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    此工具可帮助调整阻抗表、以便在低温下更好地工作、并且对于在负温度下工作非常重要。 如果您已经运行了该工具、则可用选项较少。 您唯一可以做的另一件事是调整负载模式/选择以减少仿真压降。 但是、这可能会影响室温测量的精度、因此会有缺点。

    如果您已经运行了 GPCRB、或者您需要有关它的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.