请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 主题中讨论的其他器件:GPCRB
先生,您好:
您能否帮助我们检查 SOC 为何在低温条件下下降?
此时、它在电池组侧没有负载。
请帮助您为我们提供建议。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先生,您好:
您能否帮助我们检查 SOC 为何在低温条件下下降?
此时、它在电池组侧没有负载。
请帮助您为我们提供建议。
非常感谢。
您好、Statham、
查看日志、我认为发生了以下情况:
每次温度变化5度(以及一些其他条件)时、监测计都会重新计算 FCC。 您可以在日志中看到监测计实际上更新了两次(第146行和第236行)。 第一个压降不足以导致仿真负载超过终止阈值、因此监测计将 SOC 保持在相同的%值。 第二个值太大、强制设置为0%。
我的主要建议是、如果您尚未运行 GPCRB tweak、请执行以下操作:
此工具可帮助调整阻抗表、以便在低温下更好地工作、并且对于在负温度下工作非常重要。 如果您已经运行了该工具、则可用选项较少。 您唯一可以做的另一件事是调整负载模式/选择以减少仿真压降。 但是、这可能会影响室温测量的精度、因此会有缺点。
如果您已经运行了 GPCRB、或者您需要有关它的帮助、请告诉我。
谢谢、
Alex M.