This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:无法生成 RVCC 电压。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107942/ucc256404-unable-to-generate-rvcc-voltage

器件型号:UCC256404
Thread 中讨论的其他器件: TL431

我们使用 UCC256404设计了130W LLC

IC 似乎没有启动。 我尚未组装 PFC、因为现在大容量电容器直接从整流器电桥馈电。

当交流输入电压增加时、VCC 增加并钳位至20V。 当交流输入进一步增加以将大容量电池充电至380V (BLK 启动限制)时、VCC 电压每秒斜降和上升一次。 但 RVCC 不会产生任何电压。

此外、我可以看到 HV 引脚不会下降到0V、即使线路电压超过0V、它也始终保持在20V 以上

请帮助

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinal:

    感谢您与我们联系。

    您能否与我分享原理图。

    如果您不希望它公开、您可以通过 e2e 直接消息与我共享。

    启动时、需要为 VCC 电压充电、直至 RVCC 启用时达到26V。 否则、将永远不会启用 RVCC。 确保在 HV 引脚和整流交流之间使用~5k Ω 电阻、如参考设计(TI 参考设计库)所示。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta、感谢您的回复

    我找不到直接从笔记本电脑附加文件的选项。 是否有办法这样做?

    这是 google 驱动器链接。

    未组装 PFC MOSFET。 RVCC 根本不产生电压。 VCC 高于20V、然后以线性方式放电、就像 IC 尝试启动一样。 放电后、它会再次充电、周期持续大约1Hz。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    您可以插入要插入的文件-->文件。

    您能否使用此选项重新上传波形。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。 我已上传原理图。 除了 VCC、任何引脚上都没有波形。 我将截取并上传它。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinal:

    您还能共享您设计的设计计算器。

    您还可以共享直流输入电压和 BLK 引脚电压以及 RVCC 和 HV 引脚电压。

    我已经介绍了您的原理图。

    以下是我的建议:

    1.是否可以检查反馈电路连接。 尤其是 TL431的基准引脚。 此外、LED 上还必须有一个电阻器、以便在重负载期间为 TL431提供偏置电流。 请参阅 UCC56404产品说明书中的参考设计: UCC256404数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 这些应有助于您进行这些更改

    2.同时将 LLC 控制器的 RVCC 连接到 PFC 的 VCC 引脚。 这将确保在启动期间将应力最小化。

    此外、您还可以在 HV 引脚上使用多个电阻器、而不是单个电阻器、因为它具有高电压引脚。 (再次请参阅产品文件夹中的参考设计)

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我认为启动问题是 Q6 NPN BJT 通过辅助绕组连接到 VCC。 BJT 通过 VCC 电源反向偏置、并将 VCC 钳位到20V、从而防止 RVCC 生成。 绕过 BJT 可解决未生成 RVCC 的问题。

    IC 现在启动、提供几个脉冲、然后关断并以1Hz 间隔重复相同的过程。 空载时的输出电压为5V、而不是20V。

    所附是示波器屏幕截图。

    CH1:FB 引脚

    CH2:半桥的开关节点

    CH3:RVCC 引脚

    CH4:VCC 引脚

    开关节点电压似乎是指数衰减的尖峰、但放大后实际上是开关方波模式。 放大后的图像也会附加。

    请帮助。

    谢谢你

    (此外、我仍然无法直接从我的笔记本电脑发布图像。 此外、google 驱动器图像在消息中似乎不会显示为图像、而是显示为链接。) 如何发布对话中直接显示的图像、与您在上述消息中上传的演示图像类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinal:

    您应该将一个二极管连接到发射极 Q6。 否则、 当 Vcc 最初通过 HV 引脚充电至26V 时、您将超过齐纳二极管和基极发射极电压的击穿电压。

    请参阅随附的原理图:

    PMP20946原理图

    此外、RVCC 电容应从原理图中的220nF 增加。 参考我之前分享的参考设计。

    我希望您做出了我在上一篇文章中建议的更改。

    1Hz 间隔重新启动表示控制器正在进入故障模式。

    这可能是 ISNS 引脚上的 OCP 故障、BW 引脚上的 OVP 故障、OTP、RVCC 和 BLK 欠压导致的。

    确保这些信号处于推荐范围内。

    此致

    曼尼甘塔 P