大家好、
客户想知道我们 UCC27712的典型下拉电阻值是多少? UCC27712是否在内部集成了电流限制功能?

最棒的
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Stanley、
对于典型下拉电阻、 是 数据表参数 RLOL 和 RHOL、即典型值为1.5欧姆、最大值为4欧姆。 有关 UCC27712内部是否集成了电流限制功能的问题、请查看。 您对电流限制功能的含义并不完全清楚。 没有用于外部电流感应(针对动力总成)和限制或关断电路的功能引脚。
对于驱动器输出电流、峰值驱动电流由 VDD 以及驱动器内部电阻和外部栅极电阻(包括 FET 内部 Rg)之和决定。 如果产生的 VDD 组合和电阻导致高电流结果、超出驱动器额定值、则外部功率级电流也由内部驱动器器件内部驱动电压和器件参数(增益)决定。 由于这种情况、栅极驱动器将自限制电流、用户不必担心使用外部电阻限制驱动器峰值电流以保护驱动器。