This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:下拉电阻值请参阅

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110334/ucc27712-pull-down-resistor-value-consult

器件型号:UCC27712

大家好、

客户想知道我们 UCC27712的典型下拉电阻值是多少? UCC27712是否在内部集成了电流限制功能?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    对于典型下拉电阻、 是 数据表参数 RLOL 和 RHOL、即典型值为1.5欧姆、最大值为4欧姆。 有关 UCC27712内部是否集成了电流限制功能的问题、请查看。  您对电流限制功能的含义并不完全清楚。 没有用于外部电流感应(针对动力总成)和限制或关断电路的功能引脚。

    对于驱动器输出电流、峰值驱动电流由 VDD 以及驱动器内部电阻和外部栅极电阻(包括 FET 内部 Rg)之和决定。 如果产生的 VDD 组合和电阻导致高电流结果、超出驱动器额定值、则外部功率级电流也由内部驱动器器件内部驱动电压和器件参数(增益)决定。 由于这种情况、栅极驱动器将自限制电流、用户不必担心使用外部电阻限制驱动器峰值电流以保护驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的帮助。 我不太理解您在上面引述的句子"如果产生的 VDD 组合和电阻导致高电流结果、超出驱动器额定值、则外部功率级电流也由内部驱动器器件内部驱动电压和器件参数(增益)决定"

    请在此处进一步澄清这一点吗? 谢谢。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我希望通信的是、驱动器将在由驱动器器器件参数决定的内部器件驱动电流能力范围内"自我限制"栅极驱动电流。 为了限制栅极驱动器峰值电流、用户无需担心具有最小外部栅极电阻。

    此致、