This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2574:LM2574M-5.0/NOPB 和 LM2574M-5.0之间的差异

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108486/lm2574-the-difference-between-lm2574m-5-0-nopb-and-lm2574m-5-0

器件型号:LM2574

我的客户希望使用 LM2574M-5.0/NOPB

但他只找到了 LM2574M-5.0、并考虑了他是否可以将其用于自己的产品。  

因此、我希望您回答以下问题。

  • LM2574M-5.0/NOPB LM2574M-5.0之间的区别是否仅在于它们是否符合 RoHS 标准?
  • LM2574M-5.0是否包含违禁物质?(查看数据表、它似乎不包含违禁物质。)

我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    您知道将使用 LM2574M-5.0的生产日期代码或批号吗?

    B Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。

    我的客户说以下。

    ------------

    它是一个市场项目(未购买)、因此我无法确认生产日期代码或批号。

    这是否意味着所含物质因其制造时间而异?

    我认为 RoHS 唯一可能的物质是铅。
    我不需要对其进行保证、但我想知道在设计和制造过程中是否会有意使用铅。

    此外,我想知道有没有“/NOPB”之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    我们可以使用器件批号检查装配信息  

    NOPB 表示无 Pb 或无铅

    B R
    Andy