请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2574 我的客户希望使用 LM2574M-5.0/NOPB。
但他只找到了 LM2574M-5.0、并考虑了他是否可以将其用于自己的产品。
因此、我希望您回答以下问题。
- LM2574M-5.0/NOPB 和 LM2574M-5.0之间的区别是否仅在于它们是否符合 RoHS 标准?
- LM2574M-5.0是否包含违禁物质?(查看数据表、它似乎不包含违禁物质。)
我期待你的答复。