This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:效率、线路调节与放大器;负载调节数据@温度-40C、105C

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62810-Q1, TPS62811-Q1, TPS62812-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102447/lm63615-q1-efficiency-line-regulation-load-regulation-data-temperature--40c-105c

器件型号:LM63615-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62810-Q1TPS62811-Q1TPS62812-Q1

你(们)好。  

您能不能帮助我处理以下数据、因为它不在数据表中:

1) LM63615DQPWPRQ1  

 

@-40C

 Iload (开路负载): 6V =,14V =,18V =

 Iload (100mA): 6V =,14V =,18V =

 Iload (300mA): 6V = ,14V =,18V =  

 Iload (550mA): 6V = ,14V =,18V =

 

@105°C

 Iload (开路负载): 6V =,14V =,18V =

 Iload (100mA): 6V =,14V =,18V =

 Iload (300mA): 6V = ,14V =,18V =  

 Iload (550mA): 6V = ,14V =,18V =

 

谢谢、

奥古兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     您使用的是什么输出电压、开关频率和电感器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,坦率

    输出电压:3.3V

    开关频率:2.1MHz

    电感:4.7 μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将查看并查看我们是否有任何接近这些规格的数据。

    下周初我会再回来。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅随附的。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../4426.Presentation1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢快速反馈!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、坦率、

    您能不能帮助我了解  TPS6281120QWRWYRQ1的类似数据  

    @-40C  

    Iload (开路负载): 2.75V = ,3.3V =,6V =

     Iload (100mA): 2.75V = ,3.3V =,6V =

     Iload (300mA): 2.75V = ,3.3V =,6V =  

     Iload (650mA): 2.75V = ,3.3V =,6V =

     

    @ 105°C

     Iload (开路负载): 2.75V = ,3.3V =,6V =

     Iload (100mA): 2.75V = ,3.3V =,6V =

     Iload (300mA): 2.75V = ,3.3V =,6V =  

     Iload (650mA): 2.75V = ,3.3V =,6V =

    谢谢、此致

    Drastahir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drastahir、

    我需要将此内容转发给支持此设备的同事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Drastahir、

    感谢您的提问。

    建议您参考我们的 Webench 模型来获取所需数据(电源设计器(TI.com))。

    在这里、您可以 选择定制 BOM 并轻松获取效率图、 根据需要调整 VIN 和温度。

    如果您有其他问题、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 WEBBECH、此器件未启用仿真(TPS62811)、因此我无法获取效率数据

    请帮助我查找数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Drastahir、

    我建议您使用 TPS62810-Q1的 Webench 模型 (电源设计器(TI.com))。

    我不会期望在效率方面有显著的差异。

    如有需要、还可以参阅产品页面上的 TPS62811-Q1 PSpice 模型(TPS62811-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)。

    不过、我建议使用 Webench 模型、因为 它的效率计算速度更快、更简单。

    谢谢、

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Drastahir、

    我刚刚检查过、似乎您仍然可以读取效率和其他参数、即使禁用了 Webench 仿真。

    请参阅下图。

    谢谢、

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano

    感谢您的介绍

    如果我们进行仿真、请告诉我另一个信息、我们需要选择哪个选项来获得效率曲线

     

    此致

    哮喘病

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drastahir

    感谢您的提问。

    TPS62812-Q1 Webench 模型再次在线。 我建议使用它、因为2A 版本与 TPS62811-Q1非常相似。 这将为您提供更准确的结果。

    关于仿真、您可以选择稳态、然后在导出选项卡(电源设计器(TI.com))中查看效率曲线。

    在上述仿真中、您可以根据需要修改 BOM。

    谢谢、

    Stefano