This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VDDQSNS 输入滤波器

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106462/tps51206-vddqsns-input-filter

器件型号:TPS51206

您好!

TPS51206的电阻分压器在 VDDQSNS 引脚上具有电容。

我想知道该滤波器值或频率响应、以了解输入纹波/噪声抑制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kana、

    许多客户通过将该引脚连接到 VLDOIN、在使用该器件时未发现与 VDDQSNS 相关的问题。

    在降低噪声方面、该引脚的布线 必须远离噪声信号。 否则、噪声不应成为问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您对布线的评论和建议。

    VTTREF 和 VTT 遵循1/2的 VDDQSNS、但我想知道它们的频率特性(响应特性)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kana、

    不幸的是,我不能回答这个问题。

    我可以说、根据数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51206.pdf#page=8)第8页上的图像、引脚上的电压快速恢复、在负载瞬态阶跃期间没有问题(频率更高)。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kana、

    输入低通滤波器在内部设计、可优化器件的性能。 放大器正输入端的内部电容、即高阻抗、在低频时添加一个极点、并去耦来自 VDDQSNS 引脚的任何噪声。  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    感谢您的支持。

    根据我们的测试结果、大约10-30kHz 的纹波噪声似乎从 VDDQSNS 输出。

    因此 、我想知道它们的频率特性(响应特性)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请给我们更多时间。 您能否同时提供任何捕获波形或分析?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这里是内部滤波器值。

    此致

    Yihe