This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:外部时钟规格请参见 LM51561H

Guru**** 2511805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104934/lm51561h-external-clock-spec-inquiry-from-lm51561h

器件型号:LM51561H
主题中讨论的其他器件:LM51561LM3488

我想在 LM51561上使用外部时钟同步功能。
计划在3.3V 电平、120kHz 的 FPGA 中使用外部时钟。
有关详细信息、请参阅下面的图1。
数据表中未找到所需外部时钟的规格。

数据表第6页上有与 UVLO/SYNC 相关的电气属性、但我不太理解。

工作方案如下。
当系统首次启动时、它以 RT 设置电阻值运行、并且当 FPGA 下载并初始化时、FPGA 将提供外部时钟。

我在下面向您提出三个问题。
1.询问同步信号阈值规格(高电平、低电平)。
2.在下面的图1中、我询问是否有任何问题、即使您像使用 R13和 C19一样使用它也是如此。
3.如果您可以像下面图1中的 R13和 C19那样使用它,请查询设置 R/C 值的公式。

4. 如果有更好的方法,请提出建议。

作为参考、下面的示例是 LM3488数据表中的一个外部时钟规格示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honggyo、

    负责该部件的工程师目前已不在办公室、下周将回来。 但现在、您可以考虑以下因素:

    规格在数据表的第9.3-6节中提供。 此处的主要标准是、UVLO 引脚应拉至1.45V 以下、最小下拉脉冲宽度大于150ns、最小上拉脉冲宽度大于250ns。

    通常、同步是通过 MCU 的开漏输出实现的、该输出下拉 UVLO 引脚、因此可能不需要 RC 网络。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard  

    感谢您的快速回复。
    这是我的三个问题。
    我还看到了数据表9.3.6。
    但是、不提供有关同步时钟的高电平和低电平的信息。
    请检查。

    此致

    李洪圭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honggyo、

    此处显示了这些参数:

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回答
    我希望大家对我的整个问题都有一个好的了解。
    我查询的是4项。
    请查看图1中的电路配置。
    即、我尝试使用 EN/UVLO/SYNC 函数。
    当我简单地提到您给出的答案时、我还在问题描述部分说:"数据表第6页上有一个解释、但我不太理解。" 下面是我在查看数据表后了解的器件。
    我的理解是否正确?
    高电平输入电压(最小值)= 1.575V?
    低电平输入电压(最大值)= 1.370V?
    建议幅度>0.2vpp?
    感谢您的快速回顾。
    请查看图1中的电路配置(使用所有 EN/UVLO/SYNC 功能)。
    谢谢你

    此致、

    红吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 我们可能建议使用与图9-12中相同的配置(基本上添加一个 MOSFET)、而不  是 R19和 C13、使 M1像原理图中那样:  

    是的、您指出的是阈值。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、
    感谢您的评论。
    图9-12在设计之初就进行了审查。
    然而、当 UVLO 被置位时、上拉电阻变得很大。
    在这种情况下、外部时钟的上升时间会大幅增加。
    下图是我的仿真结果。


    如果您减小设置 UVLO 的上拉电阻、则时钟上升时间会缩短、但
    17V 的电流消耗将显著增加。
    在仿真中、您需要将 UVLO 设置的上拉电阻设置为5K 或更低、以查看时钟上升时间的改善。
    因此、我的评论是使用缓冲器或使用串行 R/C
    使用缓冲器时、问题如下。
    如果 UVLO 设置底部的下拉电阻10K 未正确焊接在回流上、则将向缓冲器输出施加17V 电压。 在这种情况下、存在一个问题、即缓冲器可能会因过压而损坏。
    我应该怎么做? 这是无用的担心吗?
    2.使用串行 R/C 时、问题如下。
    如果较低的下拉电阻器10K 未正确焊接在回流焊上、它可以正常工作。
    但是、时钟的形状略有变化。
    当然、它比使用 FET 驱动它要好得多。

    此致、

    红吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honggyo、

    请说明外部时钟信号的上升时间增加的问题。 当您超过阈值时、会稍微发生偏移、但由于所有上升沿都是这种情况、我想知道这是否真的是一个问题。 时钟在下降沿同步。

    1.是的、如果您使用的缓冲器没有可处理 P17V 线路上最大输入电压的输出、则可能会在您的场景中损坏它。 您可以通过将下电阻器分为两部分并联来减少发生这种情况的可能性、如果仅一个部分未焊接、则会限制电压。

    2.我没有测试同步是否与您要使用的 RC 网络正常工作。 您可以订购 EVM 并查看它。

    此致、
    Brigitte