This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:输入电压是否可以上升到输出电压?

Guru**** 2528180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109257/tps61288-can-input-voltage-go-up-to-output-voltage

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS55288

大家好、

您能告诉我 TPS61288是否在 以下条件下工作?

VIN4V12V

VOUT12V、 Iout:>=4A

当 VIN=12V 时、我的客户关心它是如何工作的。

它是否像直通模式(高侧 MOSFET 始终开启)一样工作?

如果是、我是否需要考虑高侧 FET RDS_ON 导致的压降?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Itoh、

    TPS61288没有直通功能。 当输入电压非常接近输出电压时、它 可以调节12V 电压、但纹波将非常大并作为 PFM 模式运行。   两天内、我可以根据 EVM 测量一些波形并更新为您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。

    我希望得到测量结果。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Itoh、

    请找到下面经过测试的波形、我仅在12V 至12V 之间添加500mA 负载电流。 您可以看到、该器件可以成功输出12V 电压、但由于最小 Ton 限制、该器件将等待很长的时间来调节电压。 因此、电感器电流纹波和输出 电压非常大、频率较低、这与 PFM 模式类似。 它仅为500mA 负载。

    因此、通常我们不建议 客户将电压从12V 转换为12V。 如果客户在应用中确实需要此功能、则还有其他具有降压模式的芯片。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    非常感谢您将纹波范围限定在热范围内。

    您可以建议另一个具有降压模式的芯片吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Itoh、

    因为负载电流很大,所以输入平均电流大于12*4/4=12A。  恐怕具有降压模式的升压转换器无法满足此要求。 作为一款降压/升压转换器的 TPS55288应符合要求、您可以 在 TI.com 上搜索。

    此致、

    俞宗怡