主题中讨论的其他器件: TPS55288
大家好、
您能告诉我 TPS61288是否在 以下条件下工作?
VIN:4V~12V
VOUT:12V、 Iout:>=4A
当 VIN=12V 时、我的客户关心它是如何工作的。
它是否像直通模式(高侧 MOSFET 始终开启)一样工作?
如果是、我是否需要考虑高侧 FET RDS_ON 导致的压降?
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能告诉我 TPS61288是否在 以下条件下工作?
VIN:4V~12V
VOUT:12V、 Iout:>=4A
当 VIN=12V 时、我的客户关心它是如何工作的。
它是否像直通模式(高侧 MOSFET 始终开启)一样工作?
如果是、我是否需要考虑高侧 FET RDS_ON 导致的压降?
此致、
Itoh
您好 、Itoh、
请找到下面经过测试的波形、我仅在12V 至12V 之间添加500mA 负载电流。 您可以看到、该器件可以成功输出12V 电压、但由于最小 Ton 限制、该器件将等待很长的时间来调节电压。 因此、电感器电流纹波和输出 电压非常大、频率较低、这与 PFM 模式类似。 它仅为500mA 负载。

因此、通常我们不建议 客户将电压从12V 转换为12V。 如果客户在应用中确实需要此功能、则还有其他具有降压模式的芯片。
此致、
俞宗怡