请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27411-G1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
你好,先生
我们已将 BQ27411DRZT-G1A 电量监测计与锂聚合物电池搭配使用
借助 EV2300、我们将连接到 IC 进行测试
我们已将附加的文件更新到数据存储器、并且我们将获得100%的 SOC
如果任何参数设置错误、请指导我们
使用的电池是锂聚合物电池3000mAh 化学电池 LiCoO2
谢谢
Atharv