This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:SoC 不正确

Guru**** 1132250 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109845/bq27411-g1-soc-is-not-coming-proper

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

你好,先生

我们已将 BQ27411DRZT-G1A 电量监测计与锂聚合物电池搭配使用  
借助 EV2300、我们将连接到 IC 进行测试  
我们已将附加的文件更新到数据存储器、并且我们将获得100%的 SOC

如果任何参数设置错误、请指导我们  
使用的电池是锂聚合物电池3000mAh 化学电池  LiCoO2


谢谢
Atharv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6862.Data_5F00_Memory.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atharv、

    BQ274110G1是基于 ROM 的监测计、您应该通过使用 GPCCHEM 工具进行检查来确保已编程的默认 chem ID 适用于您的系统。

    锥形速率和锥形电压应与您的应用相匹配、同时还应与截止电压匹配。

    此外、如果需要更好地匹配您的应用、Quit Current、DSG Relax Time 和 Chg Relax Time、则应配置状态更改的阈值。

    我们无法帮助您确定参数是否错误、因为它们可能因不同的应用和系统需求而异。 如果您在电量监测方面遇到问题、我们可以帮助您确定共享.gg 文件和日志文件时哪些参数可能是根本原因。

    此致、

    Wyatt Keller