This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3224MM-ADJEV:需要升压转换器 IC 电流相关问题的支持

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3224, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109694/lm3224mm-adjev-need-the-support-for-boost-converter-ic-current-related-issue

器件型号:LM3224MM-ADJEV
主题中讨论的其他器件:LM3224

尊敬的 E2E 团队:

 -我需要有关升压转换器输出电流问题的支持...

-我使用外部输入4V/8A 电源测试了升压转换器并生成了12v 输出。

-根据数据表、我看到开关电流为1.9A 至2.45A、或者在2.7V 或3.0V 时最大为2.8A。

但实际上、我的测试结果是:12V 450A 最大 负载输出 、然后输出电压随着 电路板的更大电流逐渐降低 、直至达到7V、然后重新启动电路板。

-我需要为负载提供最大2A 的恒定电流,因此 LM3224MM IC 能够提供 所需的负载电流?  

 如果 此 IC 提供2A 电流 、则 需要在原理图中进行哪些更改、如果不是、请提供原因。

 在这里、我将分享我们的原理图器件供您参考。  

请尽快回复我。  

此致、

Jay Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    假设效率为0.9时、输入电流的计算公式为(12V*2A)/(4V*0.9)=6.7A。 开关电流限制至少需要大于7A。 因此 LM3224不满足您的要求。

    对于您的应用  、建议使用 TPS61288。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    好的、我明白了您的观点、

    那么 、在提到开关电流下、最大负载电流支持该 IC 的程度如何?

    请更新/评论相同的内容。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请参阅 OUT 应用简报、了解如何计算升压转换器的最大输出电流 三个步骤、以快速确定升压转换器的最大输出电流

    在4Vin-12Vout 条件下,电感电流纹波将为 Vin*(1-Vin/Vo)*TS/L=0.213A。 输入电压为4V 至12V 时、开关电流限制为1.8A。 因此最大输入电流为1.6A。 假设效率为0.9,则最大输出电流为  1.6A*4V*0.9/12V=0.48A。

    此致、

    布莱斯