Other Parts Discussed in Thread: LM3224, TPS61288
主题中讨论的其他器件:LM3224
尊敬的 E2E 团队:
-我需要有关升压转换器输出电流问题的支持...
-我使用外部输入4V/8A 电源测试了升压转换器并生成了12v 输出。
-根据数据表、我看到开关电流为1.9A 至2.45A、或者在2.7V 或3.0V 时最大为2.8A。

但实际上、我的测试结果是:12V 450A 最大 负载输出 、然后输出电压随着 电路板的更大电流逐渐降低 、直至达到7V、然后重新启动电路板。
-我需要为负载提供最大2A 的恒定电流,因此 LM3224MM IC 能够提供 所需的负载电流?
如果 此 IC 提供2A 电流 、则 需要在原理图中进行哪些更改、如果不是、请提供原因。
在这里、我将分享我们的原理图器件供您参考。

请尽快回复我。
此致、
Jay Patel。