Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, TPS2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27212 主题中讨论的其他器件:TPS4811-Q1、 TPS2595
您好!
我们是否具有满足以下要求的高侧栅极驱动器?
输入范围:3.5V ~ 5V
FET 电流:4A
开关频率:XX kHz
如果没有合适的解决方案、客户可以使用低侧驱动器或半桥驱动器。
谢谢。