This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:低电压高侧栅极驱动器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109285/ucc27212-low-voltage-high-side-gate-driver

器件型号:UCC27212
主题中讨论的其他器件:TPS4811-Q1TPS2595

您好!

我们是否具有满足以下要求的高侧栅极驱动器?

输入范围:3.5V ~ 5V

FET 电流:4A

开关频率:XX kHz

如果没有合适的解决方案、客户可以使用低侧驱动器或半桥驱动器。

谢谢。