This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:TI 可以帮助对器件进行预编程吗?

Guru**** 2382120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65216, AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108883/tps65216-could-ti-help-to-pre-programing-the-parts

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:TPS6521815AM3358TPS65218

大家好、

?客户确认了电压时序、TI 可以帮助对器件进行预编程

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    客户使用 TPS65216 PMIC 为哪个处理器/SoC 供电? 如果他们需要定制的 EEPROM 配置、我建议使用 TPS6521815、这是我们的 DIY 用户可编程 PMIC 之一、在功能上相当于 TPS65216。 客户可以订购编程板(BOOSTXL-TPS65218)来定义/测试其定制配置、并与 TI 批准的经销商(如 Arrow )合作提供量产级编程服务。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    处理器是 AM3358。 他们已经评估了 TPS65216、因此想知道 TI 是否可以对器件进行预编程。

    根据您的回复、客户可以通过使用  TPS6521815中的 Arrow 来获取此类配置。  TPS65216中没有此类支持。 我是对的吗?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    TPS65216 PMIC 出厂时已进行了预编程、可满足 AM335x 处理器的电源要求。 此处提供了应用手册的链接、供您参考: 使用 TPS65216为 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 供电

    如果他们需要在 PMIC 上进行自定义配置、则最接近的解决   方案将是我在上一条消息(TPS6521815)中提到的解决方案、该消息将要求他们与 TI 批准的经销商(如 Arrow)合作提供编程服务。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    客户希望将 VDD_CORE 的电源增加到1.2V、这使得 MCU 支持1GHz 工作。 我们是否可以在 TPS65216中为其应用预编程该电压?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您能否确认客户想要更改的电源轨? 是否确定客户希望将 VDD_CORE 更改为1.2V 而不是 VDD_MPU? 以下是 AM335x 数据表的一个截图:

    当 PMIC 处于活动状态(首次上电完成后)时、可以通过 I2C 更改 TPS65216 PMIC 上的输出电压、但如果 PMIC 转换至关闭状态(由于 ENABLE 引脚=低电平、 或 PMIC 故障等)。  

    谢谢、

    Brenda