This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要降压或升压电源转换器方面的帮助

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UC2842, LM5170, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106215/need-help-for-buck-or-boost-power-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28070UC2842LM5170LM5143

你(们)好

我正在工作的一位客户正在寻找负电压升压电路。

以下是规格

输入电压=-48VDC+/- 10%

输出电压=-56V/60A (非隔离式)

需要帮助来建议器件、最好是交错和同步拓扑。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    UCC28070是一款交错式 CCM PFC 控制器、可与直流输入搭配使用、但我不确定将控制器反相以获得-48V 至-56V 的电压? 这里显示了一个将-5V 至-12V 电压提供给升压控制器的反相示例 、我想此技术可能应用于 UCC28070以达到3.3kW? 如果需要额外的相位、可以同步两个 UCC28070异相以生成四相设计、但您可以轻松地想象这种方法的复杂性。

    另一种方法是使用传统的8引脚通用(GP) PWM (UC2842或许多衍生产品中的任何一种)。 这些是降压、升压、反激式、正激式等中使用的 GP PWM 控制 器。它们可以反相、类似于 SLVA568中所示、但挑战是如何在 n 个所需相位时将它们作为360/n 进行同步。  

    感谢您通过 E2E 进行交流、希望这些建议能够帮助推动富有成效的讨论?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitech 和 Mappus:

    我认为 LM5170 可能 是 更好 的选择。 可 轻松实现交错和同步。

    此外 、您 还可以找到 具有足够额定电压和电流的同步降压控制器。

    此致

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想到了 LM5170、问题是如何 配置负输入到负输出配置?

    我想到的是 LM5143的同步降压转换器之一。 我不知道该配置的原理图应该是什么、您能否绘制一个粗略的原理图并与我分享?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    我建议关闭此主题并打开一个新主题、以便将主题分配给最适合支持 TI 同步降压产品的 BU。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitech:

    请找到有关 负输入到负输出配置 https://www.ti.com/lit/an/slyt516/slyt516.pdf 的链接

    此外、我将该主题移至宽输入电压降压、以查看是否有更好的解决方案。

    此致、

    Feng Ji