This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521901上的 LDO2电源

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109223/tps65219-ldo2-power-supply-on-tps6521901

器件型号:TPS65219

你(们)好

我们正在设计具有 SYS=5V 和 DDR4的 AM62 PMIC、选择了 TPS6521901。  对于 LDO2、它是否可以由 TPS6282x (DVDD1V8)供电? 还是需要添加另一个直流/直流稳压器? 由于电源定序的原因,如果是 DVDD1V8,那么它应该是可以的,1.8V/2A 应该是足够的。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    感谢您的联系。 是的、1.8V 外部分立式(即 TPS6282x)的输出可连接到 PVIN_LDO2以为 LDO2供电。 请确保 PMIC GPO1启用了外部1.8V 分立器件、以便能够按正确的顺序斜升。  

    谢谢、

    Brenda