请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 你(们)好
我们正在设计具有 SYS=5V 和 DDR4的 AM62 PMIC、选择了 TPS6521901。 对于 LDO2、它是否可以由 TPS6282x (DVDD1V8)供电? 还是需要添加另一个直流/直流稳压器? 由于电源定序的原因,如果是 DVDD1V8,那么它应该是可以的,1.8V/2A 应该是足够的。

BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们正在设计具有 SYS=5V 和 DDR4的 AM62 PMIC、选择了 TPS6521901。 对于 LDO2、它是否可以由 TPS6282x (DVDD1V8)供电? 还是需要添加另一个直流/直流稳压器? 由于电源定序的原因,如果是 DVDD1V8,那么它应该是可以的,1.8V/2A 应该是足够的。

BR