请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5156H-Q1 尊敬的团队:
在下面的布局建议中、我们建议将单独的 PGND 和 AGND 以及 PGND 和 AGND 连接到外露焊盘上。 这两个引脚是否需要额外的单点连接?
在我们的数据表中、它描述了"不要在器件下方连接输入和输出电容器接地"。 这意味着我们需要分离 PGND 和 AGND、并 将输入和输出电容器接地端直接连接到 PGND、然后 PGND 在 EP 上与 AGND 进行单个连接、对吧?
如果我们不分离 PGND 和 AGND、 潜在风险是什么? 是否有任何案例可供分享?
4.客户对分离 GND 存在问题。 在电源侧、将存在高频电压和电流、这可能导致 两 个 GND 之间的电压差。 是否存在这种风险? 如果是、我们的器件如何 解决此问题?

谢谢、此致、
雪利