This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H-Q1:布局问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109426/lm5156h-q1-layout-questions

器件型号:LM5156H-Q1

尊敬的团队:

在下面的布局建议中、我们建议将单独的 PGND 和 AGND 以及 PGND 和 AGND 连接到外露焊盘上。 这两个引脚是否需要额外的单点连接?

在我们的数据表中、它描述了"不要在器件下方连接输入和输出电容器接地"。 这意味着我们需要分离 PGND 和 AGND、并 将输入和输出电容器接地端直接连接到 PGND、然后 PGND 在 EP 上与 AGND 进行单个连接、对吧?

如果我们不分离 PGND 和 AGND、 潜在风险是什么?  是否有任何案例可供分享?

4.客户对分离 GND 存在问题。 在电源侧、将存在高频电压和电流、这可能导致 两 个 GND 之间的电压差。  是否存在这种风险? 如果是、我们的器件如何 解决此问题?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、  

    感谢您的联系。 让我在这里发表一些评论:  

    • 否、如数据表中所建议的那样、外露焊盘是此连接的正确点。 无需再连接点。
    • 正确。  
    • 最好不要将 AGND 和 PGND 分开。 原因是功率级噪声很大、并且有高电流流动、而通常属于 AGND 的组件需要保持相当高的水平(例如反馈分压器、补偿...)。  
    • 否、实际上、如果两个接地端(模拟和电源)完全未连接、则会发生此问题。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、
    Em